This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:软件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS8598S, ADS8588H, ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725455/ads8588s-s-w

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件: ADS8598SADS8588HADS8598H

你(们)好,先生  

我是否可以知道我是否使用 ADS8588S 来替换 AD7606,是否 需要更改任何软件? 或者所有控制方法都是相同的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、启晓、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    是的、ADS8588S 与 AD7606引脚对引脚兼容、控制机制相同、因此与 AD7606搭配使用的软件可 直接在 ADS8588S 上使用、无需任何更改。 顺便说一下:

     ADS8588S 在 SNR、线性度(INL 和 DNL)、增益和偏移误差漂移更低、工作温度也更宽(-40C~125C)。

    ADS8588H 是 ADS8588S 的高速版本、500kSPS、 对于需要更高吞吐量的应用而言、这是一项主要优势。 ADS8598S 和 ADS8598H 是18位版本 SAR ADC。

    如果您有更多问题、请告诉我、谢谢。

    此致

    戴尔