This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282上的 SYNC 引脚连接高电平

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725671/ads1282-sync-pin-tied-high-on-the-ads1282

器件型号:ADS1282

如果我只想让 ADC 连续运行而不进行任何同步、我是否可以将该器件上的"SYNC"引脚绑定为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    是的、如果您不打算使用 SYNC、我建议将其设置为高电平...

    尽管它是一个上升沿触发输入、但校准期间要求 SYNC 保持高电平、否则我会说它保持在哪个逻辑电平可能无关紧要。

    此致、
    Chris