This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:异步模式和同步模式

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725068/dac8728-async-mode-and-sync-mode

器件型号:DAC8728

大家好、

客户询问有关异步模式和同步模式的快速问题。

他们的问题是、在上电之前、他们是否将 LDAC 拉至低电平并在上电后进入异步模式。

我们是否可以通过任何方法将此模式从异步模式更改为同步模式、而无需重启电源

或者、请确认、我们无法在电源设置完成后更改模式。

客户需要了解它。

谢谢!!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    通常、LDAC 引脚功能可在正常运行期间动态更改、但当然、本数据表中的语言会提出一些问题。 请允许我在第二天或第二天对此进行研究、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我与该器件背后的数字设计工程师讨论了这一点、数据表语言确实正确、即这些行为在加电时被锁存、并且在没有另一个下电周期的情况下无法更改。 从我们在讨论中可以了解到、这种锁存行为的推理与在该器件中包含校正引擎以及并行接口有关-在内部状态机实现中需要满足一些关键的计时条件、这些条件可导致 这一要求。