This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:ADS8319的电源定序要求?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725519/ads8319-power-sequencing-requirements-for-ads8319

器件型号:ADS8319

尊敬的团队:

我的客户正在考虑将 ADS8319用于新设计。

1.该器件是否有任何电源定序要求?

2.为了省电,是否可以长时间提供其中一种电源而不提供另一种电源,而不会造成任何损坏?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR 您好、

    ADS8319不需要电源定序、但在正常运行期间、数字电源+VBD 必须小于或等于模拟电源+Va.

    我们尚未以这种方式测试 ADS8319、但一旦转换完成、该器件会自动进入低功耗模式、从而将电流消耗降低至大约50nA。 如果您确实移除了其中一个电源、则会有内部电流泄漏路径、这可能会增加断电模式下的总电流。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用