This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ADS5263的 LCLK 和 ADCLK 问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725450/ads5263-lclk-and-adclk-issue-of-ads5263

器件型号:ADS5263

尊敬的:

我的设计,原理图中包含 ADS5263、如下所示:

CLKP 是单端12.5m 3.3V CMOS 时钟。

当我调试电路板时、我发现 ADCLK 和 LCLK 与 CLKP 无关。

ADCLK 和 LCLK 具有与我移除 R45相同的输出、并保持 CLKP 引脚悬空。

ADS5263中的 PLL 似乎未锁定、其运行方式与没有 CLKP 输入类似。

CLKP 波形:12.5MHz、3.3V CMOS

ADCLKP:大约300Hz 时钟、占空比不稳定

LCKP:大约4kHz、占空比不稳定