This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220与 ADS1231之间的关系

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1220, ADS122U04, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725530/ads1220-vs-ads1231

主题中讨论的其他器件:ADS1231ADS1220ADS122U04ADS122C04

尊敬的德州仪器(TI),

我很好奇 ADS1220与 ADS1231的区别、我知道它们都是24位 ADC、非常相似。 ADS1220似乎更快、我很好奇能否更详细地了解两者之间的差异。

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们 ADC 的提问和关注。

    我可以理解、通过 TI.com 上的参数搜索、确定各种 ADC 之间的差异以及哪种 ADC 最适合特定应用并非总是很容易的。
    如果您能更详细地告诉我您想要测量的内容、我可能会向您推荐最适合您需求的 ADC。

    ADS1231专为电阻式电桥类型测量而开发、主要用于称重计应用。 它提供了实现比例式电桥测量所需的所有功能-最重要的是高输入阻抗 PGA 和差分基准输入。

    ADS1220专为更广泛的传感器测量而开发、例如热敏电阻、RTD、热电偶和电阻桥、 等测量。 因此、它提供了一些更集成的功能。 例如、电压基准、更多 PGA 增益设置、用于 RTD 测量的激励电流源、更多输入通道、更高数据速率等 该器件在4-20mA 回路供电式现场发送器中广泛使用、因此低功耗对于 ADS1220也至关重要。 它的封装尺寸也比 ADS1231小得多。

    您可能知道24位 Δ-Σ ADC 不一定能提供真正的24位分辨率。
    当您查看数据表中的噪声表时、您会发现两个 ADC 在最低数据速率下均可提供接近19至20位的有效分辨率。
    ADS1231提供稍好的有效分辨率、但也会消耗稍多的功耗。 这意味着、例如、如果您要实施秤重、则使用 ADS1231可能会获得稍好的无噪声代码。

    如果您更喜欢使用不同于 SPI 的串行接口、我们提供的 ADS1220版本还具有 I2C (ADS122C04)和 UART (ADS122U04)接口。

    请告诉我如何进一步指导您找到最佳解决方案。

    此致、