请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、
IAM 计划在我的项目中将 ADS1299 ADC 用于 EEG 采集系统。 ADS1299中输入通道的最大数量为8。
但是,我想在我的项目中集成16个通道。 我能否在 ADC 的输入引脚之前放置一个模拟多路复用器? 它会影响 ADC 输出吗?
由于 PCB 设计限制、我不想使用多个 ADS1299芯片。
请给出建议。
我还在 EVK PCB 设计中看到、USB 5V 电源已被视为电源、而 LDO 用于双极电源。
建议使用 USB 电源还是电池电源更好?