This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1000:600kHz 的输入工作频率

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1000, ADS7047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725369/ads1000-input-operating-freq-of-600khz

器件型号:ADS1000
主题中讨论的其他器件: ADS7047

您好、能否帮助检查 ADS1000是否可以处理600kHz 输入信号? 谢谢。

应用:VFD /电机逆变器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、


    ADS1000不适用于带宽为600kHz 的输入信号。

    该 ADC 基本上是一个具有以275kHz 运行的调制器的 Δ-Σ 型 ADC。 但是、最大输出数据速率为128SPS、要慢得多。 虽然输入采样速率要高得多、但输出数据速率相比之下非常慢。 没有采样保持类型功能、您将无法从具有快速输入信号的器件中获取可用数据。

    通常、对于带宽为600kHz 的输入、您需要一个 SAR 型 ADC。 这些器件具有更快的输出数据速率。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您能否推荐1Ch 参与此调查? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、
    另一项功能,即 AD 转换器接口要求是 SPI 协议,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、


    我通常在精密数据转换器论坛中支持高分辨率、低数据速率器件。 但是、如果您需要分辨率约为12位的单通道器件、全差分输入、SPI 通信以及接近600kHz 的信号采样功能、您将需要 ADS7047等器件。 该器件应能够处理3MSPS 的吞吐量。 如果您查看数据表的表1、您会发现该系列中有一些器件、您应该能够根据自己的需求进行选择。

    我将向支持这些器件的应用工程师指出这一点。 如果他们有不同的建议、他们将能够发布反馈。


    吴约瑟