This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ALERT/READY 引脚

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725567/ads1115-alert-ready-pin

器件型号:ADS1115

在 ADS1115n´t 表中、我没有发现 ALERT 引脚作为传统比较器工作的延迟。 问题很简单:在采样信号超过配置的阈值后、ALERT 引脚的延迟时间是多少? 时序图未显示此重要规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多


    在 ADC 转换完成读取数据且数据高于阈值后、ALERT 引脚应立即转换。 但是、我不确定这是否是您要寻找的准确答案。

    同样、ADS1115比较器是一款数字比较器。 它仅在 ADC 进行测量且 ADC 输出代码大于阈值时通知您。 这要求转换在触发 ALERT 引脚之前完成。 它不像模拟比较器那样工作、在模拟比较器中、一旦输入信号达到阈值、比较器就会触发。

    ADC 测量没有采样保持。 如果输入电压缓慢上升并在转换过程中超过阈值、ADC 可能无法检测到、除非它在大部分数据周期内超出阈值。 这意味着它可以在数据周期的稍后时间超过阈值的电压等效值、并且来自 ADC 的转换仍将低于阈值。 在转换结束后、ALERT 引脚将不会被触发。


    吴约瑟