This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7861:最大输出驱动器强度

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725302/ads7861-max-output-driver-strength

器件型号:ADS7861

您好!
您能否分辨 ADS7861E 数字输出的最大输出驱动器强度?
客户刚刚发现此指示:


谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    遗憾的是、ADS7861产品说明书仅保证 VOH 和 VOL 阈值电平、同时提供最大500uA 的电流;我们无法保证电流负载较大时的阈值。  这些是用于 驱动微控制器输入的标准 CMOS SPI 串行接口输出。  如果 用户需要 提供更多电流、    则可能需要数字总线缓冲器驱动器。

    谢谢、

    此致、

    Luis