This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:测量电容问题咨询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724818/fdc1004-measuring-capacitance-problem-consultation

器件型号:FDC1004

大家好、团队成员:

我使用单端方法测量电容传感器(电容变化范围10-80PF)--测量通道选择 CHA-CIN1

设置 CONF_MEAS1 (0x08):CHA=000、CHB=111、CAPDAC=0、速度100s/S、触发相应的 FDC_CONF 0x0C[7]= 1

如果 测量50pF 的电容、我是否应该 将 CAPDAC 数据设置为接近50pF、然后对其进行测试、使用公式计算结果?

2.  调整 CAPDAC 后、为什么测量数据基本相同?(测试相同的15pF 电容)

测量结果的最高位[23]是符号位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    1.您的满量程范围大于 FDC1004的输入满量程范围+/- 15pF。 如果将 CAPDAC 值设置为50pF、则只能测量35pF - 65pF 之间的输入电容。 您可能需要使用多个 CAPDAC 设置、这对于您的应用可能是可行的、也可能不可行。 您可能还希望考虑 FDC2x1x 谐振电容式感应器件、该器件没有输入电容限制。

    2、CAPDAC 设置旨在改变传感器电容、使其处于 CINx 的+/-15pF 满量程范围内。 只要 CINx - CAPDAC 处于满量程范围内、更改 CAPDAC 就不应显著改变测量的电容。 这是因为输入电容和输出数据之间的关系可以表示为 DATA =(CINx - CAPDAC)。 如果您查看数据表中的公式1、您将看到 CAPDAC 值被重新添加到中以进行最终电容计算。 CAPDAC 值在本质上会相互抵消、因此只剩下总电容。  

    3.测量数据以二进制补码而非有符号幅度存储。 您可以在数据表的第8.6.1.1节中阅读有关此内容的更多信息。

    此致、