This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:有关电容式传感器的问题

Guru**** 2761675 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725055/fdc2214evm-questions-on-capacitive-sensors

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214

你好。  我对器件 FDC2114 EVM 有三个问题。  有人可以帮帮我吗?

1) 1) 为什么在相同的设置下、传感器具有不同的容量?

2) 2)为什么传感器的设计频率为5.7MHz、而实际为-5.19MHz - 5.24MHz?

3) 3)为什么"状态"寄存器中的位2" CH1_UNREADCONV"和3 "CH0_UNREADCONV"几乎总是处于"1"状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitriy、

    1) 1)由于环境因素、通道0和通道1可能具有不同的电容。 例如、如果 EVM 完全倾斜、两个传感器将在靠近它们的表面看到不同的电容。 如果启用了它们、通道2和通道3的电容将不同于通道0和通道1、因为通道2和通道3没有铜传感器连接到 LC 振荡电路。

    2) 2)这可能是由于 EVM 上的寄生电容和额外的传感器电容造成的。 电容的任何增加都会降低传感器频率。 总体而言、实际传感器频率并不是很重要;测量传感器频率与基线传感器频率之间的变化更加准确。

    3) 3)这很可能是因为您将 RCOUNT 置1、使 FDC2214的采样完成速度快于 MCU 的读取速度、这不是问题。 MCU 仅读取 GUI 需要对数据进行图形处理的样本数量。 尽管并非每个样本都导出到 GUI、但修改采样率将使您很好地了解 FDC2214在所需采样率下的分辨率。

    此致、