This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:如何与同一总线上的2个 FDC1004通信

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724835/fdc1004-how-to-communicate-with-2x-fdc1004-on-the-same-bus

器件型号:FDC1004

FDC1004数据表指示 FDC1004的器件 ID 为0x1004 (只读)。 然后、如果  在  同一总线上有多个具有相同器件 ID 的器件、如何读取/写入特定 FDC1004器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    如果您需要在同一 I2C 总线上使用多个 FDC1004器件、则需要使用 I2C 扩展器或高速多路复用器。 这将允许您与特定设备进行通信、尽管无法更改设备 ID。

    此致、