This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:与 ADS1298一起在菊花链中使用、以及如何处理备用引脚

Guru**** 2522390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724763/ads1294r-using-in-daisy-chain-with-ads1298-and-what-to-do-with-spare-pins

器件型号:ADS1294R

您好!

我希望在菊花链配置中使用 ADS1294R/8、并想知道如何处理1294R 上的备用引脚。 我目前有用于呼吸模式的 INP1N/p 和 INP2N/p、其余引脚未使用。 在数据表中、显示了对于所有未使用的 INP 引脚、将其连接到 AVDD。 这是否包括引脚 INP5-8? 这些在 ADS1294R 上根本不使用。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您的发帖!

    INP5-8也可以连接到 AVDD、因为它们是模拟输入。

    未使用的数字 I/O 引脚应通过10kOhm 电阻器连接到 GND。