This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:当电源被打开时、RC 引脚电压缓慢上升、所以它进入一个持续输出 BUSY 的模式。

Guru**** 2504685 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8509, ISO7240M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182365/ads8509-when-the-power-is-turned-on-the-rc-pin-voltage-rises-slowly-so-it-enters-a-mode-in-which-busy-continues-to-be-output

器件型号:ADS8509
主题中讨论的其他器件: ISO7240M

当电源打开时、有一段时间 RC 引脚处于低电平。

上电后、BUSY 信号保持低电平、不会返回高电平。
如何使 ADC 返回正常模式。 


此致、

西泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8509上的 R/C 引脚是一个数字输入引脚、这意味着主机器件正在对其进行控制。 这不是器件的输出、因此、如果 RC 信号不满意、主机器件(微控制器或类似器件)是问题的根源、这就是问题所在。  

    如下面的引脚说明状态所示、引脚的状态可以启动一个转换、从而导致 BUSY 处于活动状态、器件似乎按预期响应。  

    我建议在启动期间、主机器件将 RC 引脚保持在高电平、直到系统完全通电并稳定。 主机可以从此处开始与器件通信并开始转换。  

    如果您想共享原理图、我们可以对其进行审阅。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cynthia

    原理图和时序图如下所示。

    VDD+3.3V 处的电压稳定。
    然后、当 VDD+5V 电源打开时、提供给 ADS8509 的 VDD+5V 逐渐增加、但当电源由于 ISO7240M 而变为2.5V 时、R/C 信号上升至 VDD+5V。

    这会导致 ADS8509输出 BUSY 信号。
    问题是、该 BUSY 信号保持低电平、永远不会恢复到高电平。
    在数据表中、tw2最大为2.2us、但 BUSY 信号永远不会恢复为高电平。
    如何从外部复位 ADS8509?

    此致
    西泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下、在器件上电之前 RC 引脚是否高达3.3V? 如果是、这违反了绝对最大值、则任何数字引脚都不应大于器件的 Vdig。 虽然这可能不会由于处于此状态的时间较短而对器件造成损坏、但我建议解决此问题。

    该器件没有要求严格的上电序列、但我怀疑在上升过程中会出现意外行为。 在此期间、您能否观察器件上的其他引脚、尤其是 CS。

    您是否尝试过 PWRD 引脚、这将使模拟电路断电。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cynthia

    在器件上电之前、RC 引脚低于3.3V、因为 ISO7240M 的 VCCO 连接到 ADS8509的电源。

    CS 引脚和 PWRD 引脚固定为 GND。

    如图所示、当 RC 信号变为低电平时、BUSY 信号变为高电平。

    由于 BUSY 信号已恢复为高电平、在此之后是否可以继续正常序列?

    此致

    西泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会推进这项工作?

    我建议在启动器件时使 RC 处于高电平状态、而不是像现在那样处于低电平状态。 这可以通过上拉电阻器来完成、或更改主机器件内的状态。 该器件当前以低电平状态启动 CS 和 RC、这将启动转换、甚至在 ADC 完全通电并稳定之前也是如此。  

    CS 和 PWRD 均硬接地、因此与器件进行通信以开始转换的唯一方法是通过 RC

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia

    我们曾考虑过连接到 RC 引脚的上拉电阻器、
    在这种情况下、ADC 序列的 RC 脉冲宽度也需要抖动。

    我们的计划如下:
    由于一旦将 RC 设置为低电平会导致 BUSY 引脚变为高电平、我们将更改 FPGA 程序、以便 FPGA 执行启动后将 RC 设置为低电平的序列。

    此致
    西泽瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的计划:FPGA 在启动期间将 RC 设置为高电平、一旦器件完全通电、RC 就可以变为低电平。  

    此致

    Cynthia