This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:EVM 与放大器;软件

Guru**** 2779435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183955/ads127l11-evm-software

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:OPA192

客户尝试使用其软件测试 EVM (从 TI 网站下载)。

当点击软件上的捕获功能时、它将在"正在进行捕获"中被关闭。  

您能帮您解决这个问题! 我们在 EVM 设置过程中缺少什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图说明了 EVM 布线和设置的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    必须安装 R81、GUI + PHI 才能与 EVM 正常配合使用。  R81似乎已被删除;请客户重新安装 R81。

    此外、客户似乎正在使用外部基准缓冲器。  在这种情况下、由于 OPA192的输出将无法将电压驱动至正电源电压、因此会产生额外的误差。  根据 OPA192数据表、您可以预期大约5mV 的误差。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 它现在可以工作了。 但还有一个问题。

    客户有下载软件、但没有编码选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    ADS127L11不支持编码选项;输出始终为二进制补码、即16b 或24b。

    用户指南使用了早期版本 GUI 的屏幕截图、该 GUI 错误地将此设置作为选项。

    此致、
    Keith