This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:ADS7028

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184363/ads7028-ads7028

器件型号:ADS7028

尊敬的先生/女士:

我们将使用来自德州仪器的 ADC ADS7028IRTER。 我们将在通道2和通道4上获得偏移电压。

我们将向客户交付第一个原型。

请帮帮我。

 Reference Circuit

 

此致、

Pravat K Behera

手机:8847856736

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravat、

    该器件的指定偏移为2LSB。  我假设您得到的偏移误差大于此值。  由于您在某些通道上看到此误差、但在其他通道上看不到、因此这可能是一个趋稳误差。  稳定误差是由内部采样保持电容器未完全充电至施加到通道上的电压所导致的误差。  如果源阻抗较大、需要很长时间才能更改内部采样保持电容器、则可能会发生这种情况。  可以通过降低源阻抗或增加采集时间来消除这种类型的误差。  您可以通过降低采样率来增加采集时间。  您能否降低采样率以测试此情况?

    艺术