This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3421-Q1:SYSREF 引脚的频率信息。

Guru**** 2914130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184139/adc3421-q1-frequency-information-for-sysref-pins

器件型号:ADC3421-Q1

各位专家:

你好。

我需要您在 SYSREF 引脚的频率信息方面的帮助。

所需的频率应为多少?

请保持安全。


此致、

乔塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    此处的数据表中似乎没有列出 SYSREF 部分。 此功能应与ADC3444数据表中的功能完全相同。 有关  更多详细信息、请客户参阅第9.3.2.1节"使用 SYSREF 输入"。 主要思路是该 SYSREF 输入将对齐内部时钟分频器(如果使用)。 如果时钟分频器设置为1分频、则不需要 SYSREF。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是单次触发、它可以是任何频率、因为复位在低→高转换时发生。 如果是周期性的、SYSREF 频率必须是分频时钟频率的整数倍。

    此致、Chase