This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:频率测量误差

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749153/adc12j4000-frequency-measurement-error

器件型号:ADC12J4000

您好!

我们在实时频率测量系统中使用12J4000 ADC。

ADC 在4Ghz 下工作、无需后台校准。

我们的一项测试显示了非常具体情况下频率测量中的一些误差。

该测试包括在 ADC 输入端发送脉冲单音信号。 ADC 原始数据存储在 FPGA 上、读回存储在进行频率分析的主机上。

频率分析包括将信号拆分为256个样本窗口并在每个窗口上应用 FFT。 对于每个窗口、提取与最大箱内功率相对应的频率并将其与输入信号频率进行比较。

在大多数情况下、它运行得很好、但我们确定了一个特定情况、即测量的频率和输入信号频率之间始终存在差异。

在以下情况下会发生此错误:

-         输入信号的频率是250MHz 的倍数(250MHz、500MHz、750MHz…)

-         脉冲的开始或结束包括在窗口中。 即缓冲器的一部分包含信号;另一部分包含噪声。

在这种情况下、我们会系统地观察频率测量中的误差。 与最大能量相对应的二进制单元不是与输入信号频率相对应的二进制单元、而是相邻的二进制单元。 根据输入频率、我们观察到一个+或–一个二进制单元的误差。

请在下面找到导致问题的典型采集图。

我们在考虑此问题可能与 ADC 本身有关之前、先对多个电路板、多个合成器和多个 FFT 算法执行了测试。

您是否遇到过这种行为? 您认为这可能与 ADC 相关吗?

感谢你的帮助

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,佛罗里
    我以前没有遇到过这种情况。 我不认为它与 ADC 相关、但可能是由于信号频率、ADC 采样率和 FFT 分析技术之间的关系。
    您能否使用高速高带宽示波器而非 ADC12J4000来捕获波形? 如果可能、还应可以对捕获的数据进行类似的 FFT 分析、以确定这些现象是否与信号源和分析技术或捕获数字化仪有关。
    如果使用任意波形发生器(使用 DAC)创建信号、则更改 DAC 的采样率、同时保持信号频率不变。 这也可能表明问题的性质。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的帮助。
    我们使用高带宽示波器(20Gsps)而非 ADC12J4000重复测试。 我们仍然使用相同的信号合成器、相同的缓冲器长度和相同的频谱分析算法。

    到目前为止、我们尚未成功重现使用 ADC12J4000时发现的问题。

    此致

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,佛罗里
    您能否提供一些存在问题但不存在问题的数据文件?
    我们将查看所附数据、并尝试了解报告的频率为何不正确。
    谢谢、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,佛罗里
    如果您仍然遇到此问题、您能否提供先前请求的任何数据文件?
    如果问题得到解决、请告知我。