This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:AFE4420

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751410/afe4420-afe4420

器件型号:AFE4420

我们将使用8个 LED 和4个 PD 的不同频谱。

我们如何控制相位以匹配 LED 和 PD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    由于 AFE4420在 NDA 下共享、因此我们必须将此讨论脱机。
    您可以将此邮件作为邮件发送。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Prabin,如果我可以通过电子邮件与您联系? 您能否向我提供您的电子邮件地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    网址为 yadav@ti.com

    此致、
    Prabin。