This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:如何通过具有物理端口(GPIO 或 HSMC?)的 TSW 1400从 ADC EVM 板获取 LVDS 信号

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747832/tsw1400evm-how-to-get-the-lvds-signal-from-adc-evm-board-through-tsw-1400-with-physical-port-gpio-or-hsmc

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:ADC3422EVMADC3422

我们购买了带 ADC3422EVM 板的 TSW 1400、该器件工作正常、

我们想知道如何将 LVDS 信号从 ADC 定向到 DAC 连接器(J4)?

TSW140x 用户手册:

http://www.ti.com/lit/ug/slwu079d/slwu079d.pdf#page=3

是否有任何功能或物理开关可实现该目的?

我们期望的目标是通过 GPIO 端口(可能是 HSMC 到 GPIO 扩展板或其他东西?)从 ADC EVM 板获取 LVDS、但我们似乎必须通过 TSW1400获取信号?

或者我们还有其他方法可以做到这一点吗?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TSW1400固件包当前不支持收发器模式运行(从 ADC EVM 接收数据、同时将数据传输到 DAC EVM。
    您是否计划将数据发送到特定的 DAC EVM?
    您是否计划在未来购买其他 TSW1400EVM? 如果是、有多少以及超过了什么时间范围?
    我们将需要这些信息来尝试证明开发所需的新固件的合理性。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的回复、

    您是否计划将数据发送到特定的 DAC EVM?

    我们需要 tsw1400evm 将数据发送到它的 J4端口或 CMOS 端口、我们有一个数字信号接收器、并且希望使用它来捕获来自 ADC3422EVM 的 LVDS 信号。

    我们发现某个模块可能可以执行此操作、但我们不确定。

    Terasic Inc. P0033

    https://www.digikey.tw/product-detail/zh/terasic-inc/P0024/P0024-ND/4215574

    或 Terasic Inc. P0024

    https://www.digikey.tw/product-detail/zh/terasic-inc/P0024/P0024-ND/4215574

    为了使用该模块、TSW1400EVM 必须将 LVDS 信号定向到不带 DAC 模块的 J4 (至 DAC)端口? 可以这样做吗? 或者它已经做到了这一点、我们不必做任何事情?

    是否可以使用此 P0033/P0024模块通过 TSW1400evm 从 ADC3422evm 获取 LVDS 信号?

    最好通过一些模块将 HSMC 传输到 GPIO 或其他方式从 ADC3422evm 电路板获取信号、

    是否有任何模块可以将 LVDS 信号从 HSMC 传输到 GPIO (或其它常用端口,如 CMOS?) 对于 ADC3422EVM?、如果是、我们将考虑它。

    您是否计划在未来购买其他 TSW1400EVM? 如果是、有多少以及超过了什么时间范围?

    我们现在还没有计划购买其他 TSW1400EVM 模块、我们需要的是从 ADC3422evm 获取 LVDS 信号、但似乎此电路板必须连接到 TSW1400EVM 才能使用其 HSMC 端口(仅含两个)?

    您对我们的应用有什么建议吗?

    谢谢你

    BR

    Chun-I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如前所述、TSW1400EVM 的现有固件不会将 ADC 数据传递到任何其他连接器。 数据仅进入 FPGA 并被捕获到存储器缓冲区中。
    您是否需要从 ADC 输出到 J4 DAC 连接器或 CMOS 端口的连续流数据?
    您需要什么 ADC 采样率?
    您的数字信号接收器可以接受哪些信号格式?
    您能否分享信号接收器上数据输入连接器的详细信息?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我们希望使用 ADC3422EVM。 我们所需要的就是捕获 LVDS 信号。  

    数据输入连接器是 SHC68-H1X38、

    在下图中显示、

    根据您说过的、我想我们无法从 TSW1400EVM 获取 LVDS 信号、

    那么、是否有扩展板可以将 HSMC 传输到 ADC3422EVM 的 GPIO?

    我们是否可以使用我们在上一帖子中找到的电路板来实现此目的?

    或者我们可以在板上连接一个物理引脚?

    谢谢你

    BR

    Chun-I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否确认您拥有的数字信号接收器与图130中 ADC3422数据表中显示的 LVDS 数据格式兼容? FCLK (帧时钟)、DCLK (数据或位时钟)和 DxnP/M (数据) LVDS 数据信号必须与接收器兼容、否则适配器将不兼容
    数据接收器必须与这些信号兼容才能使适配器发挥作用。
    您是否有原理图、连接器引脚排列或其他文档来显示数字信号接收器上的信号连接器支持什么?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我们使用的是 NI 6570、该器件可以生成/捕获具有自定义设置的数字信号、我们相信这可以遵循 ADC3422数据表中的 LVDS 格式、

    使用它与 ADC3422进行通信是我们想要做的、

    如有需要、请查看以下链接以了解更多详细信息。

    PXIe-6570

    http://www.ni.com/pdf/manuals/375726e.pdf

    现在、我们将使用该 数字电缆、

    SHC68-H1X38

    http://www.ni.com/zh-tw/support/model.shc68-h1x38-digital-cable.html

    电缆图片是您在我之前发布的最后一个回复中看到的内容

    您能帮我们找到一些适配器或可以连接这两个卡的设备吗?

    谢谢你

    BR

    Chun-I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您需要的是一个分线板、它可以将 ADC3422EVM 数据连接器调整为0.1"接头、以便您可以连接您拥有的飞线电缆。
    我已经寻找了这样一个分线板、但在 TI 工具中或在外部供应商处没有找到该分线板。
    您需要将此 ADC 连接到该特定 PXI 模式模块的原因是什么?
    您是否需要捕获特定大小的 ADC 数据记录?
    您是否需要能够实现数据采集的自动化?
    如果您可以提供更多信息、我们还可以通过另一种方式来帮助您实现所需的内容。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun-I、

    TSW1400EVM 的源代码可从 TI 网站的产品文件夹中获取。 您能否修改此代码以从 ADC 连接器发送捕获的数据并 将其路由到 DAC 连接器?  我认为这不会花太多的努力。

    此致、

    Jim