This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:读取配置3寄存器时、数据在连续模式下折叠

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750291/ads1294r-data-get-collapsed-in-continuous-mode-while-read-config-3-reg

器件型号:ADS1294R
主题中讨论的其他器件: ADS1298R

亲爱的朋友

 在连续模式下、我从  ads1294R 获得了27字节数据 、其中数据每前3个字节通知导联脱落状态(RA、LA、LL)、但当我删除 RL 时、我无法获得 RL 的状态。

实际上、我 可以在 CONFIG3寄存器中读取 RL 状态、但在27个字节未给出当前值时、它始终抛出旧值。   我想知道在连续模式下 RL 导联移除状态的过程、而不会影响27字节数据

谢谢、此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的发帖。

    您使用的是 ADS1294R 还是 ADS1298R? 您应该只从 ADS1294R 读取15个字节(状态+ 4个通道@每个通道3个字节)。 由于您无法同时读取数据和寄存器值、因此帖子的标题也让我有点困惑。

    遗憾的是、用于监控 RLD 电极的比较器始终由 RLD 放大器驱动。 因此、只有当 RLD 放大器被禁用时、才能进行 RLD 导联脱落检测。 请参阅此相关帖子:

    e2e.ti.com/.../734377


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您的问题是否已解决?