This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293 3引线 ECG 噪声

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751243/ads1293-ads1293-3-lead-ecg-noise

主题中讨论的其他器件:ADS1293ADS1293EVM

ART 编号:ADS1293

你(们)好,先生

请参阅下图。 (原理图和波形)

根据应用手册 SBAA188 (使用右腿驱动放大器改善共模抑制) 图7 添加了 RP (50K)和 CP。

根据讨论运算放大器带宽第1部分的 TI 高精度实验室的结果、计算 CP 值= 1nf。

波形使用 ADS1293EVM 进行测量。 您是否有进一步降低噪声的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shih、您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    我看不到 RLD 电极连接的网。 病人是否受到适当偏压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好。
    我认为 Shih 是指内部 RLD 放大器配置,或者您可以向他建议 RLD 电路。
    谢谢

    此致、
    Philip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shih、

    您能否发布寄存器设置、以便我们确保为 IN4引脚正确配置 RLD 电路?

    连接到 CMOUT 的 R15或 R16 (我无法从图片中得知)看起来是100k 而不是10k。 您可以参考《ADS1293EVM 用户指南》的图7进行参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    寄存器设置

    地址-值
    0x00 ---- 0x00
    0x01 ---- 0x11
    0x02 ---- 0x19
    0x03 ---- 0x00
    0x04 ---- 0x00
    0x05 ---- 0x00
    0x06 ---- 0x00
    0x07 ---- 0x0F
    0x08 ---- 0x01
    0x09 ---- 0x00
    0x0A ---- 0x07
    0x0B ---- 0x00
    0x0C ---- 0x04
    0x0D ---- 0x00
    0x0E ---- 0x00
    0x0F ---- 0x00
    0x10 ---- 0x00
    0x11 ---- 0x00
    0x12 ---- 0x04
    0x13 ---- 0x00
    0x14 ---- 0x00
    0x15 ---- 0x00
    0x16 ---- 0x00
    0x17 ---- 0x05
    0x18 ---- 0x00
    0x19 ---- 0x00
    0x1A ---- 0x00
    0x1b ---- 0x00
    0x1c ---- 0x00
    0x1d ---- 0x00
    0x21 ---- 0x02
    0x22 ---- 0x02
    0x23 ---- 0x02
    0x24 ---- 0x02
    0x25 ---- 0x00
    0x26 ---- 0x00
    0x27 ---- 0x08
    0x28 ---- 0x00
    0x29 ---- 0x00
    0x2a ---- 0x00
    0x2b ---- 0x00
    0x2C ---- 0x00
    0x2D ---- 0x00
    0x2E --- 0x33
    0x2F ---- 0x30
    0x30 ---- 0x00
    0x31 ---- 0x00
    0x32 ---- 0x00
    0x33 ---- 0x00
    0x34 ---- 0x00
    0x35 ---- 0x00
    0x36 ---- 0x00
    0x37 ---- 0x00
    0x38 ---- 0x00
    0x39 ---- 0x00
    0x3a ---- 0x00
    0x3B ---- 0x00
    0x3c ---- 0x00
    0x3D ---- 0x00
    0x3E -- 0x00
    0x3F ----  0x00
    0x40 ---- 0xFF
    0x50 ---- 0x00
    0x60 ---- 0x00
    0x62 ---- 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我使用 ADS1293EVM 板测量的波形。 当我测量时、EVM 板 CMOUT 至 RLDINV 的电阻值为10K。 原理图电阻器是我的绘图错误。 我会将其更改为10K、感谢您的检查和提醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    我们将 IN4用作 RLD 驱动、并将50K 欧姆用于 Rp、将1nF 用于 CP。 我是否可以就我们可以采取哪些措施来改善波形发表您的意见? 谢谢!

    Py Tsai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shih、

    很抱歉耽误您的回复、感谢您提供寄存器设置。

    我看到的最大问题是您的输入没有滤波功能。 我建议在您的电极输入中添加 RC 滤波器。

    我还建议禁用导联脱落检测以进行故障排除。

    您使用什么来生成输入信号? 患者模拟器? 如果您输入干净的正弦波、输出端是否仍然存在噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如下所示、波形使用患者模拟器和输出正弦波供您参考。

    1.导联脱落(禁用)

    导联脱落(8nA)


    推荐用于电极输入的 RC 滤波器。 我可以参考 ADS1298EVM 的电极输入 RC 滤波器吗? 或者您还有其他推荐的 RC 滤波器电路吗?

    如下所示、波形使用 ADS1298EVM RC 滤波器来测量人体。 不使用患者模拟器。

    导联脱落(禁用)

    导联脱落(8nA)

    您是否有进一步降低噪声的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shih、您好!

    使用 ADS1298EVM 的 RC 滤波器是可以的。
    这当然是60Hz 噪声、应该被消除、但是我在上一篇帖子中没有从您的寄存器中注意到的是 ID 寄存器0x40h 没有正确回读。 我还注意到、在寄存器0x17h 中、模拟起搏输出被连接至 RLDIN、尝试禁用这个。

    您能否验证 IN4引脚上是否存在共模电压?
    如果您更改寄存器以便将 RLD 输出到 iN5、您是否在 iN5上看到共模电压?

    我发现有几篇文章可能会对您有所帮助:
    e2e.ti.com/.../2026199
    e2e.ti.com/.../1046151
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们发现 ID 寄存器错误工具应该是单击寄存器0x40中的读取图标、如果我们单击读取图标、则 ID 寄存器为0x01。

    如下波形所示、禁用起搏输出(寄存器0x17h 设置0x01)

    但我们发现 LOD 有时会显示错误。 行为是否正确?

    禁用起搏信号输出(寄存器0x17h 设置0x01)

    2)禁用起搏输出(寄存器0x17h 设置0x01)并禁用导联脱落

    当我们按照您的建议将 RLD 输出表 IN4更改为 iN5时、我不知道如何确认 iN5上的共模电压。 您是说 RL 电极输入也更改为 iN5吗? 如果没有、您能否详细说明我们如何确认 iN5上的共模电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shih、您好!

    我明白了、感谢您的澄清。

    LOD 的意思是什么、有时会显示错误?

    我是要探测 IN4以确保存在电压。 然后将寄存器切换至输出 RLD 至 iN5、确认存在相同的电压。 该电压将使用 RLD 电极驱动到人体、耦合到测量中、并在输入级达到 PGA 时通过共模抑制来消除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对迟迟不作出答复表示歉意。

    LOD 有时会显示错误、我指的是工具在 LOD 上指示错误消息显示红色。 如下图所示。

    我使用探针连接 ADS1293EVM IN4和 iN5、并使用患者仿真器将3导联 ECG 连接到 measure.please、请参阅下图。

    将0x04写入寄存器0x0C

    将0x05写入寄存器0x0C

    在将0x05写入寄存器0x0C 时,我是否应该将 RL 电极输入更改为 iN5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shih、

    是的、在将0x05写入寄存器0x0C 时、应将 RL 电极更改为输入 iN5。

    不过、我更感兴趣的是、当 RL 电极连接到 IN4时、它等于600mV;当您将 RLD 切换到 iN5时、IN4等于2.4V、而 iN5保持0V。

    再次查看您的寄存器:
    寄存器0x17为0x05 - 00000101b

    [2] PACE2RLDIN 将模拟起搏信号通道输出连接到 RLDIN 引脚
    0:模拟起搏信号通道输出与 RLDIN 引脚断开(默认)
    ->1:将模拟起搏信号通道输出连接到 RLDIN 引脚。
    注意:右腿驱动放大器从 RLDIN 引脚断开并在内部连接到
    当该位为1时为 RLDREF 引脚。

    [1] PACE2WCT 将模拟起搏信号通道输出连接到 WCT 引脚
    ->0:模拟起搏信号通道输出从 WCT 引脚断开(默认)
    1:将模拟起搏信号通道输出连接到 WCT 引脚。
    注意:当该位为1时、威尔逊基准输出与 WCT 引脚断开。 威尔逊
    输出可通过 Wilson_CN 寄存器在内部连接到 IN6引脚。

    [0] SHDN_PACE 关闭模拟起搏信号通道
    0:模拟起搏信号通道上电
    ->1:模拟起搏信号通道关闭(默认)

    由于模拟起搏信号通道输出连接到 RLDIN 引脚、因此会出现问题、但是寄存器中的最后一位为1、这意味着模拟起搏信号通道会关断。

    尝试将寄存器0x17更改为0x04。 此外、如果您可以提供有关预期信号路径和 RLD 导出的更多详细信息、则有助于我了解您的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shih、您好!

    在寻找您问题的解决方案时、我可能发现您的设置有问题。 通道4不能用于 RLD。

    正如我在第一篇帖子中提到的-没有适当的 RLDOUT 电极。 请查看 ADS1293EVM 用户指南、了解 RLDOUT 电极应连接到的位置。  www.ti.com/.../snau138b.pdf

    e2e.ti.com/.../1357167