Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM
ART 编号:ADS1293
你(们)好,先生
请参阅下图。 (原理图和波形)
根据应用手册 SBAA188 (使用右腿驱动放大器改善共模抑制) 图7 添加了 RP (50K)和 CP。
根据讨论运算放大器带宽第1部分的 TI 高精度实验室的结果、计算 CP 值= 1nf。
波形使用 ADS1293EVM 进行测量。 您是否有进一步降低噪声的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM
ART 编号:ADS1293
你(们)好,先生
请参阅下图。 (原理图和波形)
根据应用手册 SBAA188 (使用右腿驱动放大器改善共模抑制) 图7 添加了 RP (50K)和 CP。
根据讨论运算放大器带宽第1部分的 TI 高精度实验室的结果、计算 CP 值= 1nf。
波形使用 ADS1293EVM 进行测量。 您是否有进一步降低噪声的建议?
你(们)好
寄存器设置
地址-值
0x00 ---- 0x00
0x01 ---- 0x11
0x02 ---- 0x19
0x03 ---- 0x00
0x04 ---- 0x00
0x05 ---- 0x00
0x06 ---- 0x00
0x07 ---- 0x0F
0x08 ---- 0x01
0x09 ---- 0x00
0x0A ---- 0x07
0x0B ---- 0x00
0x0C ---- 0x04
0x0D ---- 0x00
0x0E ---- 0x00
0x0F ---- 0x00
0x10 ---- 0x00
0x11 ---- 0x00
0x12 ---- 0x04
0x13 ---- 0x00
0x14 ---- 0x00
0x15 ---- 0x00
0x16 ---- 0x00
0x17 ---- 0x05
0x18 ---- 0x00
0x19 ---- 0x00
0x1A ---- 0x00
0x1b ---- 0x00
0x1c ---- 0x00
0x1d ---- 0x00
0x21 ---- 0x02
0x22 ---- 0x02
0x23 ---- 0x02
0x24 ---- 0x02
0x25 ---- 0x00
0x26 ---- 0x00
0x27 ---- 0x08
0x28 ---- 0x00
0x29 ---- 0x00
0x2a ---- 0x00
0x2b ---- 0x00
0x2C ---- 0x00
0x2D ---- 0x00
0x2E --- 0x33
0x2F ---- 0x30
0x30 ---- 0x00
0x31 ---- 0x00
0x32 ---- 0x00
0x33 ---- 0x00
0x34 ---- 0x00
0x35 ---- 0x00
0x36 ---- 0x00
0x37 ---- 0x00
0x38 ---- 0x00
0x39 ---- 0x00
0x3a ---- 0x00
0x3B ---- 0x00
0x3c ---- 0x00
0x3D ---- 0x00
0x3E -- 0x00
0x3F ---- 0x00
0x40 ---- 0xFF
0x50 ---- 0x00
0x60 ---- 0x00
0x62 ---- 0x00
你(们)好
我们发现 ID 寄存器错误工具应该是单击寄存器0x40中的读取图标、如果我们单击读取图标、则 ID 寄存器为0x01。
如下波形所示、禁用起搏输出(寄存器0x17h 设置0x01)
但我们发现 LOD 有时会显示错误。 行为是否正确?
禁用起搏信号输出(寄存器0x17h 设置0x01)
2)禁用起搏输出(寄存器0x17h 设置0x01)并禁用导联脱落
当我们按照您的建议将 RLD 输出表 IN4更改为 iN5时、我不知道如何确认 iN5上的共模电压。 您是说 RL 电极输入也更改为 iN5吗? 如果没有、您能否详细说明我们如何确认 iN5上的共模电压?
您好、Shih、
是的、在将0x05写入寄存器0x0C 时、应将 RL 电极更改为输入 iN5。
不过、我更感兴趣的是、当 RL 电极连接到 IN4时、它等于600mV;当您将 RLD 切换到 iN5时、IN4等于2.4V、而 iN5保持0V。
再次查看您的寄存器:
寄存器0x17为0x05 - 00000101b
[2] PACE2RLDIN 将模拟起搏信号通道输出连接到 RLDIN 引脚
0:模拟起搏信号通道输出与 RLDIN 引脚断开(默认)
->1:将模拟起搏信号通道输出连接到 RLDIN 引脚。
注意:右腿驱动放大器从 RLDIN 引脚断开并在内部连接到
当该位为1时为 RLDREF 引脚。
[1] PACE2WCT 将模拟起搏信号通道输出连接到 WCT 引脚
->0:模拟起搏信号通道输出从 WCT 引脚断开(默认)
1:将模拟起搏信号通道输出连接到 WCT 引脚。
注意:当该位为1时、威尔逊基准输出与 WCT 引脚断开。 威尔逊
输出可通过 Wilson_CN 寄存器在内部连接到 IN6引脚。
[0] SHDN_PACE 关闭模拟起搏信号通道
0:模拟起搏信号通道上电
->1:模拟起搏信号通道关闭(默认)
由于模拟起搏信号通道输出连接到 RLDIN 引脚、因此会出现问题、但是寄存器中的最后一位为1、这意味着模拟起搏信号通道会关断。
尝试将寄存器0x17更改为0x04。 此外、如果您可以提供有关预期信号路径和 RLD 导出的更多详细信息、则有助于我了解您的寄存器设置。
Shih、您好!
在寻找您问题的解决方案时、我可能发现您的设置有问题。 通道4不能用于 RLD。
正如我在第一篇帖子中提到的-没有适当的 RLDOUT 电极。 请查看 ADS1293EVM 用户指南、了解 RLDOUT 电极应连接到的位置。 www.ti.com/.../snau138b.pdf