This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:也无法为电路板供电

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748064/tsw14dl3200evm-also-unable-to-power-on-board

器件型号:TSW14DL3200EVM

我还遇到了类似[ https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/714726/2638519?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TSW14DL3200EVM#2638519 ]的情况,在  按照用户指南中的说明操作后,新的 TSW14DL3200EVM 似乎无法正常通电。

将 SW2转至 ON 位置后、风扇不会亮起 、当 为电路板通电时、LED D19不会亮起。 在我的情况下、可能无法进行返工以尝试短接保险丝 F1。

这些电路板或用户指南说明是否存在任何已知问题?

其他相关问题是如何解决的?

提前感谢您为使该板正常工作提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    电源是否连接到具有至少3A 电流能力的12V 直流电路板?
    您能否确认电源已连接、以便在料筒连接器的外表面提供 GND、并在中心提供+12V?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    电源为12V 直流电、电流至少为3A。 GND 位于料筒连接器的外表面、+12位于中心。

    在更仔细地检查电路板后、电路板底部参考符号 C407的焊盘看起来完全脱层、电容器只是被上拉的 PCB 走线挂起。 该板位于支柱上、因此我不确定这里可能会发生的损坏程度。 请提供建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    损坏/移位的组件可能是启动失败的原因。

    如果这是一个新电路板、并且您确定它未在现场损坏、则应将其退回以进行更换。 TI 网上商店退货信息可从此处获取:  

    如果电路板在交付后损坏、如果您可以修复该电容器和相关连接、您可能能够使其正常工作。

    此处提供包括原理图在内的设计信息:

    C407通常从 U26引脚25 (信号网 BP6)接地。 在进行维修时、您需要确保电容器从引脚25连接到 GND、BP6网络从引脚25连接到 R285和 R299。

    此外、请确保 U26引脚24 (BPEXT)通过10k 电阻器 R13接地。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    David 将 TSW14DL3200EVM 板发回 Mouser、因为它已损坏。 C407被撞倒电路板。 然后、我们收到了来自 Mouser 的另一个电路板、它还有一个电容器从 C189上脱落。 这也发送回了 Mouser。 然后、我们从 DigiKey 订购了另一个电路板、该电路板看起来所有元件都完好无损。 但是、当我为它加电时、仍然存在问题。
    当 SW2处于关闭位置时、施加12V 电压时、LED D19亮起。 当 SW2被移动到 ON 位置时、D19变为 OFF。 当我尝试在 SW2处于关闭位置时测量过压和欠压时、LED D19开始闪烁。 U11.3和 U11.2上的电压似乎正常。 我还尝试将12V 电源从10.5更改为13.5V、但仍然无法正常工作。 (用户手册规定工作电压应在10至14伏之间)
    请注意、我尝试仅连接12V 电源来启动 TSW14DL3200EVM。
    有什么建议吗?

    谢谢、

    基尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirk/David
    很抱歉听到您在获得良好电路板时遇到的问题。
    使用最新的完整电路板、您能否尝试使用不同的12V 电源来查看浪涌电流是否存在与您使用过的电路板相关的任何问题?
    这不应该是原因、因为您说它能够提供3A 电流、但我不确定此时还需要尝试什么、我们应该排除这种情况。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirk 和 David
    您是否成功解决了此问题?
    请提供更新。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    是的、我通过使用示波器探针接触 Q10的栅极、能够为电路板供电。 输入保护非常敏感。 它会一直关闭循环、直到我在栅极上施加负载。 查看 LTC4365 (U11)的数据表、他们建议使用 TVS 而不是板载二极管。

    基尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kirk
    我与一位同事讨论了这个问题。 我们在其他电路板上没有遇到任何电源输入电路问题、但会注意类似行为。 您可以尝试使用适当的电路板清洁溶剂清洁电路板的该区域、以去除可能导致泄漏的污染。 这可能会有所改善。
    如果您确信您的12V 电源是干净的并且没有任何过冲问题、您可以通过在 F1上安装保险丝来绕过该电路。
    此致、
    Jim B