This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:无

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, LMK04828, LMX2582, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748072/adc12dj3200evm-none

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2582ADC12DJ3200

是否有文档指定 ADC 上每个 JMODE 的位模式? 我知道数据表上的信息、但我无法找到以位为单位的 S0或 A0和 B0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第7.4.3.1节 JESD204B 输出数据格式和7.3.5.3输出数据格式中介绍了该信息

    12位实数 Sn、An、Bn 为 xxxx xxxx xxxx 偏移二进制或有符号二进制补码。

    8位实数 Sn、An、Bn 为 xxxx 偏移二进制或带符号二进制补码

    15位实数或复数 AN、BN、AIN、AQn、BIN、 BQn 为 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx、其中最低有效位包含超范围信息、如表13和14所示。

    信息始终以 MSB 优先(数据映射表中的最早八位位组、最左侧)和 LSB 最后(数据映射表中的较晚八位位组、最右侧)的形式组织。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC12DJ3200EVM 具有板载时钟解决方案、但我找不到任何相关文档。 板载配置的时钟速率是多少? 具体来说、Jmode11是否有时钟速率? 我们希望使用采样 FS 速率= 3200Msps 将其连接到 ZCU Ultrascale+ FPGA 开发板。 有关这些详细信息是否还有其他注意事项?

    请告诉我。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、扎赫

    电路板架构使用 LMK04828的 PLL1通过 VCXO 生成100MHz 频率。 这可以选择性地锁定到应用于 CLKIN0的10MHz 基准。

    LMX2582使用100MHz 基准来创建 ADC 采样时钟、以及在分配模式下驱动 LMK04828输出路径电路的相同频率时钟。

    默认情况下、在 ADC12DJ3200和 LMK04828分配路径具有3200MHz 频率的 JMODE11中、以下时钟输出到 FMC:

    从 LMK04828 SDCLKOUT1到 FPGA 的 SYSREF 频率为20MHz、并在 FMC 引脚 G9/G10上输出。

    从 LMK04828 DCLKOUT0到 FPGA 的 CLK1为200MHz、并在 FMC 引脚 D4/D5上输出。 该输出的分频器位于地址0x100h 位4:0。

    从 LMK04828 DCLKOUT12到 FPGA 的 CLK2频率为200MHz、并在 FMC 引脚 G6/G7上输出。  该输出的分频器地址为0x130h 位4:0。

    从 LMK04828 DCLKOUT8到 FPGA 的 CLK3频率为200MHz、并在 FMC+引脚 Z20/Z21上输出。  该输出的分频器位于地址0x120h 位4:0。

    如果您使用的频率不是3200MHz、所有这些频率都将随 ADC 时钟频率而变化。

    如果您需要 ZCU 板的不同 FPGA CLK 频率、您可以在以下配置文件中调整分频器设置: LMK04828_JMODE11.cfg

    配置文件应全部位于以下文件夹中: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12DJxx00 GUI\Configuration Files

    此致、

    Jim B