This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:解决问题

Guru**** 2835225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750631/ads7924-addressing-issues

器件型号:ADS7924

团队、

我有一位客户使用 ADS7924EVM 进行设计、 他们遇到了一些问题。 当地址跳线断开时、它发送地址50而不是49。 他们还使用了一个 SolidRun SOM、该 SOM 的 ADS7924设置为地址48。 它们可以与地址48通信并测量电压,但不知道为什么 EVM 返回地址50。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    ADS7924EVM 上有一个看起来位于地址50h 的 EEPROM、实际的 ADS7924应仅响应地址48或49。 您能否验证是否存在所有电源轨?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    这进展如何? 您是否解决了解决问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    客户对此表示沉默、所以我会说这更有可能解决了问题。 让我们将其标记为已关闭、必要时我可以重新开机自检。