This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:测量过程中的干扰。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748137/afe4300-interference-during-measuring

器件型号:AFE4300

团队:客户购买了 AFE4300以及 AFE EVM 开发套件。 使用该套件、他可以轻松测量重量和阻抗。 他尝试将套件中的电路应用到我的原理图中、以使用 AFE4300。 他现在成功地测量了重量。 但整个设置似乎非常敏感。 例如、当他将手移到 AFE4300芯片上时、测量值会发生变化。 原因可能是什么?

对于阻抗测量、他没有测量任何合理的值。 如果我们对他的原理图进行审查、如果您能了解是否有改进的余地、他将不胜感激。 请告诉我、我可以直接发送原理图。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    您可以将原理图发送给我。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin:有更新吗?   我向您发送了一个后续请求、其中包括完整的更新原理图、该请求直接发送到您的 Outlook。  请告诉我。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    好的、我会回复。

    此致、
    Prabin