This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:将输出延迟推迟到4 Chenel。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749093/dac34h84-deferent-the-ouput-delay-both-4-chenel

器件型号:DAC34H84

你好

对于使用实数模式、输出存在高达20ns 的延迟差异。

但我没有找到通道间延迟的参数

请检查此问题。

DAC34H84寄存器设置值

/**初始化寄存器**/

    DAC34H84WriteRegister (0x00、0x019F);

    DAC34H84WriteRegister (0x01、0x010E);

    DAC34H84WriteRegister (0x02、0x00F2);

    DAC34H84WriteRegister (0x03、0x001);

    DAC34H84WriteRegister (0x04、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x05、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x06、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x07、0xFFFF);

    DAC34H84WriteRegister (0x08、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x09、0x8000);

    DAC34H84WriteRegister (0x0A、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x0B、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x0C、0x0400);

    DAC34H84WriteRegister (0x0D、0x2000);

    DAC34H84WriteRegister (0x0E、0x0400);

    DAC34H84WriteRegister (0x0F、0x0400);

    DAC34H84WriteRegister (0x10、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0X11、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x12、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x13、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x14、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0X15、0x2000);

    DAC34H84WriteRegister (0x16、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x17、0x2000);

    DAC34H84WriteRegister (0X18、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x19、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0X1A、0x0020);

    DAC34H84WriteRegister (0X1B、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0X1C、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0X1D、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x1E、0x1111);

    DAC34H84WriteRegister (0x1f、0x8882);

    DAC34H84WriteRegister (0x1f、0x8880);

    DAC34H84WriteRegister (0x20、0x2201);

    DAC34H84WriteRegister (0X22、0x1B1B);

    DAC34H84WriteRegister (0x23、0xFFFF);

    DAC34H84WriteRegister (0X24、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x25、0x7A7A);

    DAC34H84WriteRegister (0x26、0xB6B6);

    DAC34H84WriteRegister (0x27、0xEAEA);

    DAC34H84WriteRegister (0x28、0x4545);

    DAC34H84WriteRegister (0x29、0x1A1A);

    DAC34H84WriteRegister (0x2A、0x1616);

    DAC34H84WriteRegister (0x2B、0xAAAA);

    DAC34H84WriteRegister (0x2C、0xC6C6);

    DAC34H84WriteRegister (0x2D、0x0004);

    DAC34H84WriteRegister (0x2E、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x2F、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x30、0x0000);

    DAC34H84WriteRegister (0x7F、0x0001);//警报检查寄存器(Addr = 0x7F、数据0x5409)

 

    /* Curio(20170713)请求亲吻/

    DAC34H84WriteRegister (0x02、0x00D2);

    DAC34H84WriteRegister (0x03、0x4001);

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我等待您的反馈。
    请检查我的问题。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louis、

    很抱歉、我们有美国感恩节假期、所以回复延迟了。

    通过设计和实验室验证、DAC34H84可确保所有四个通道都是同步的。
    由于您使用的是实数输入模式(非复数)、因此不应使用带 NCO 的复数混频器。
    请将0x02寄存器设置为0x00E2以禁用具有 NCO 的复数混频器。 由于复数混频器的性质、使用 NCO 将导致实际数据相互混合。
    对于实际数据(即0x0D = 0x2000)、可接受使用 Fs/2混频器。

    您可能还需要通过禁用 FS/2混合过程来再次进行检查
    即0x0D = 0x0000
    0x02 = 0x00A2

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持

    我的客户使用了此条件。

      -输入数据速率= 122.88Msps

      - DAC 时钟= 245.76MHz

      -插值= x2

      -实际通道上变频、 Fs/2混频器、混频器使能、NCO 使能

      

      -输入数据(122.88Msps、fc =-30.72MHz) -> x2 -> Fs/2混频器(122.88MHz) -> DAC 输出->如果 fc = 92.16MHz


    混频器和 NCO 启用。

     

    请检查条件。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    对于实模式、它们只能使用 Fs/2混频器。 它们不能使用 NCO、因为这会将两个实际数据混合到一个数据流中。 这不是实际数据输入的预期操作。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的客户在 NCO 禁用后进行了测试。(0x02 = 0xD2)

    但 测试结果没有变化。

    DAC REG (0x02)

    P0 (us)

    P1 (us)

    P2 (us)

    P3 (us)

     偏差(ns)

    E2

    -0.008

    0

    -0.012

    -0.005%

    12.

    D2

    -0.008

    0

    -0.012

    -0.005%

    12.

    当您测试它时,是否没有任何 Defersent The Output Delay (输出延迟) 4 Chenel?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我没有看到任何延迟差异。 唯一的另一件事是、如果客户在 EVM 上进行测试、由于 DAC 输出的 p/n 桥臂的布局优化、不同的输出通道可能会产生不同的180*反相

    这可能会解释特定频率下的固定延迟。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

     我随附了 DAC34H84的原理图文件。

    请检查原理图中 是否存在任何延迟差异。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、
    我看到 DAC_OUT1和 DAC_OUT3具有相同的相位、DAC_OUT2和 DACOUT4具有相同的相位、但与 DAC_OUT1/3相比相反。
    这可以解释客户是否将 DAC_OUT1与 DAC_OUT2进行比较、他们可以看到反相。

    也许他们可以使用 DAC_OUT3检查 DAC_OUT1、以消除相位反转。

    -Kang