This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:数据表、JESD 模式、

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749813/ads54j60-inconsistencies-in-datasheet-jesd-mode

器件型号:ADS54J60

尊敬的 TI:

请澄清 ADS54J60 (修订版2017年1月)数据集的以下不一致之处:

1) 1)表14建议在 LMFS = 4211运行时将 JESD 模式设置为0x4。 表17建议为0x2。 哪一项是正确的/有什么区别?

2) JESD 数字页(0x6900)寄存器0x7在初始复位后读回显示为0x9。 这与表56相反、表56表示0x4为默认值。 应设置哪个位来选择子类1? 位0还是位3? MSB 呢?

3) 3)通用寄存器3和4在表20/21中标记为 R/W。 然而、我从未成功读取过它们(0xc003 / 0xc004)。

提前感谢您
-吉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jiri
    相关问题。 这些答案基于 TI.com 上提供的最新版本的数据表。
    1) 1)表14正确。 0x2的设置用于4244组帧模式。
    2) 2)上电后该寄存器的默认回读为0x08h。 (位3为1、所有其他位为0)。 此默认值选择子类1。
    3) 3)我将与 IC 设计人员再次核实读回这些寄存器值的能力。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答! 只需注意:我有的芯片上电后的默认回读、对于问题2)不是0x8、而是0x9、因此问题的根源。 那么、LSB 呢、它可以调零、或者必须写入1呢?

    此致

    -吉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jiri
    我检查了 ADS54J60EVM GUI 配置文件中写入的内容。 在这些文件中、不会写入数字页6900h 寄存器7h、因此您可以将该寄存器保留为加电默认值0x9h。
    我不确定为什么数据表中说 LSB 必须写入0。 我将与设备专家核实、他们将在几天内返回办公室。 如果数据表出错、我们将在下一个修订版中包含此更改。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jiri
    我还确认通用寄存器3和4 (JESD 组页 SEL)不可读回。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jim。