This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:ADS1292R ECG-FE 可以读取#39;t 读取正确的呼吸

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751370/ads1292recg-fe-ads1292r-ecg-fe-can-t-read-correct-respiration

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292ADS1292R

您好!  

我购买了 ADS1292 ECG-FE 和 ADS1292R ECG-FE。 我将 ADS1292R ECG-FE 连接到 PC 并使用 ADS1x9xEVM 软件进行调试。

我将两个电极 LA 和 RA 连接到 ADS1292R ECG-FE。 通道1 ECG 波形按如下方式正确采集、

但呼吸似乎不正确。 呼吸频率不断变化,41,60,90,100……  呼吸波形看起来也不正确、如下所示、

那么、问题是什么、ADS1292R ECG FE EVM 是否存在问题或需要任何配置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    您是否使用患者模拟器采集这些波形? 请注意、我们的 EVM 平台并不是为了直接与患者连接。
    您使用的增益设置是什么? 信号幅度看起来非常小(uV)、也许噪声会将信号推入周围、从而导致不一致。 尝试增加通道设置中的增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    感谢您的回复。

    1.是的,我正在使用 ECG 模拟器。 ECG 信号良好。 仿真器是否可能没有 RESP 功能? 因为我不能确保这一点。

    2.我检查设置、通道1增益为6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴能提供帮助!

    仿真器不需要"resP"功能、因为 EVM 软件根据峰值计算呼吸频率。 由于呼吸测量中的峰值不一致、这说明了报告的呼吸频率为何不断变化。

    您能否发布您的寄存器设置、以便我们可以确保启用了用于呼吸测量的适当寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    寄存器设置如下所示

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否也可以提供 RESP2的寄存器设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RESP2寄存器不在此表中、但显示如下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、我对我的回复延迟表示歉意。

    为了消除可能的误差来源:
    在 CONFIG2中将导联脱落比较器和外部基准缓冲器断电。
    将 LOFF 寄存器保留为默认值。

    尝试增加 PGA 的增益、以便输入信号更接近由 Vref 设置的 ADC 的满量程范围。