This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计低成本称重秤

Guru**** 2897130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1231REF, ADS1232REF, ADS1231, ADS1230, ADS1232, ADS1234, ADS1235EVM, LM741, ADS1130, ADS1131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748402/design-low-cost-weighing-scale

主题中讨论的其他器件:ADS1235ADS1231REFADS1232REFADS1231ADS1230ADS1232ADS1234ADS1235EVMLM741ADS1130ADS1131

你(们)好

我是一个新手  

我想将低成本称重秤的重量限制在100千克以下

您能否帮助找到成本低、精度高的最佳器件

我已经尝试使用 AD620、但无法获得恒定输出  

称重传感器电阻为263欧姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesh、

    您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natesh、

    TI 的 ADS123x 系列器件专为电阻式电桥传感器和称重称而设计。  ADS1235是最新的器件,在数据表(9.2)的应用部分中有很多关于使用桥接电路进行设计的重要信息。  ADS1231REF 和 ADS1232REF 评估/参考设计板也可能有所帮助。

    器件型号 说明 零件类型 状态 公司
    ADS1235 适用于低噪声桥式传感器且具有 PGA 和交流激励的24位、7.2kSPS、5通道 Δ-Σ ADC
    数据转换 器> 模数转换器(ADC) > 精密 ADC (<=10MSPS) > ADS1235
    数据表 | 立即订购 | 说明与参数 | 技术文档 | 工具与软件 | 支持与社区
    器件 激活 应用工程师
    ADS1231 适用于阻性桥式传感器和称重称的24位80SPS 单通道 Δ-Σ ADC
    数据转换 器> 模数转换器(ADC) > 精密 ADC (<=10MSPS) > ADS1231
    数据表 | 立即订购 | 说明与参数 | 技术文档 | 工具与软件 | 支持与社区
    器件 激活 应用工程师
    ADS1230 适用于阻性桥式传感器和称重称的20位80SPS 单通道 Δ-Σ ADC
    数据转换 器> 模数转换器(ADC) > 精密 ADC (<=10MSPS) > ADS1230
    数据表 | 立即订购 | 说明与参数 | 技术文档 | 工具与软件 | 支持与社区
    器件 激活 应用工程师
    ADS1232 适用于桥式传感器的24位80SPS 4通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC
    数据转换 器> 模数转换器(ADC) > 精密 ADC (<=10MSPS) > ADS1232
    数据表 | 立即订购 | 说明与参数 | 技术文档 | 工具与软件 | 支持与社区
    器件 激活 应用工程师
    ADS1234 适用于桥式传感器的24位80SPS 2通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC
    数据转换 器> 模数转换器(ADC) > 精密 ADC (<=10MSPS) > ADS1234
    数据表 | 立即订购 | 说明与参数 | 技术文档 | 工具与软件 | 支持与社区
    器件 激活 应用工程师
    ADS1235EVM ADS1235评估模块
    数据转换 器> 模数转换器(ADC) > ADS1235EVM
    立即订购 | 说明与功能 | 技术文档 | 支持与社区
    工具/软件 激活 应用工程师
    ADS1231REF ADS1231评估模块
    数据转换 器> 模数转换器(ADC) > ADS1231REF
    立即订购 | 说明与功能 | 技术文档 | 支持与社区
    工具/软件 激活 应用工程师
    ADS1232REF ADS1232评估模块
    数据转换 器> 模数转换器(ADC) > ADS1232REF
    立即订购 | 说明与功能 | 技术文档 | 支持与社区
    工具/软件 激活 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我遵循此原理图、根据负载获取模拟输出、但它不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin Wells
    我想制作低成本称重秤、如小于2000/INR (印度卢比)(包括控制器、称重装置、称重秤设置)
    这就是寻求帮助以找到低成本仪表放大器的原因
    此致
    Natesh Kannan
    物联网开发人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesh、

    这可能与 LM741有关。 它需要10V 的最小电源电压。 因此、它在这里不起作用。

    另一个问题是电桥的失调电压。 这里讨论了这一点:

    electronics.stackexchange.com/.../ad620-in-amp-reference-pin

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复
    我将很快进行检查和更新
    我认为、制造低成本负载单元将会非常有帮助

    此致
    Kannan natesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法从 ad620获得准确的输出、因此我将改用 ads1230进行设计、因此请帮助完成我的秤重项目。

    您能不能说这个 ADS1230 IC、  

    我的需求

    我得到的确切重量值取决于负载

    2.我的设备在通电时不会对重量进行皮重

    必须显示确切的值、因为某些 IC (HX711)可使用皮重选项。 但我不需要它。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    在您的其他帖子中查看我的评论。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/751202/2776244#2776244

    ADS1230等器件完全集成、由于器件内置 PGA、因此无需外部放大。  您只需连接称重传感器即可。

    回顾上述帖子中我的其他一些评论。  ADS1230是一款电压 ADC、因此从称重传感器进行的所有计算都由微控制器完成。  称重传感器的灵敏度以 mV/V 为单位、其中称重传感器将输出与激励电压成比例的电压。

    ADS1230不进行皮重。  任何皮重都需要在固件中完成。

    为了降低成本、您还可以查看较低分辨率的器件(18位)、例如 ADS1130和 ADS1131。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bob B

    感谢您的回复
    这是我在 TI 的第一个项目
    2.我有 cc3220评估板、我不知道如何进行编程以及如何连接 ADS1230。 在此之前、我使用一些 MC、例如 PIC16F877A、Arduino ...
    3.我根本不使用 SPI 通信。
    这就是我在开始使用 TI 产品之前提出这些问题的原因
    因此、请指导我开发低成本秤的起点到终点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    对于1kg、我得到10mV 的输出。 我的 ad620在零位置提供一些电压、如1.88v、但该电压在某个时间不稳定该电压以 mV 为单位增加或降低、如1.92或1.70或1.52、

    如何在空负载下修复该电压电平

    您能否帮助找到解决此问题的解决方案

    提前感谢

    相关信息

    Kannan natesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesh、

    这可能与失调温度漂移或迟滞引起的负载单元本身有关。 很多时候、称重传感器过热、需要一些电流限制。

    您能否展示负载单元的原理图和数据表链接?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kai

    感谢您的回复

    我遵循此原理图、但从本地卖家加载 Cell Buy、因此我没有 Loadcell 的数据表。

    它是一个80kg 的负载单元

    那么、现在我可以做什么呢

    相关信息

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    您所示的电路可放大称重传感器信号、并将输出移至 ADC 的适当输入范围。  例如、如果您在微控制器中使用 ADC、则需要使用该电路。

    上述 TI 器件具有集成 PGA、因此无需使用外部放大器来增加噪声和漂移。  事实上、随着 ADC 的 PGA 增益、输入参考噪声实际上会更低。  这减少了器件数量和 BOM 成本。  例如、对于 ADS1230、您将使用5V 电压对称重传感器进行激励、并对 ADS1230的 AVDD 和基准输入使用相同的5V 电压。  然后、您可以将负载单元的+/-SIG 连接到 ADS1230的 AINP/AINN 输入。  您还需要将 ADS1230的其余引脚设置为适当的增益、速度等位置、然后连接到微控制器的 SPI、并在新数据可用时读取这些数据。

    我将随附一份更具体的 ADS1232设计指南、但该信息仍适用于上述其他 TI 器件。

    e2e.ti.com/.../3286.Weigh-Scale_5F00_Design.doc

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复、我将为我的秤重设计选择 ADS1230和 CC3220、我申请此样片、但 TI 没有任何回复。 我可以做什么。  

    请告诉我如何获取样片。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesh、

    您需要使用您的 myTI 帐户进行订购。 在 ADS1230产品页面中、您可以选择选项卡"立即订购"。 您可以在此处看到一个标记为"申请样片"的按钮、适用于各种可订购器件。 按下"申请样片"、您应该会看到一个新页面、其中列出了所需的器件、并显示了一个新按钮、标有"Add to Cart (添加到购物车)"。 单击"添加到购物车"按钮、然后将出现一个新的弹出框、显示"结算"或"继续购物"、适用于其他设备。 单击 Checkout (结帐)按钮。 您现在应该看到购物车中的选项与弹出窗口中显示的选项类似。 选择"结算"。 填写结账表、其中包含所有必需部分。 这将包括收货地址、送货方式、法规、合规性和最终审核。

    当所有部分完成且您已成功签出后、您应收到一封电子邮件、说明样片申请已提交。 器件发货前可能需要几天时间。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Bob,

    显示了三种类型的 ADS1230、如 A

    ADS1230IPW

    ADS1230IPWG4

    ADS1230IPWR

    我可以为我的秤重项目选择该值

    谢谢你  

    相关信息  

    Kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannannatesh、

    对于您提到的3个器件型号中的任何一个、器件实际上没有区别。  这些编号与可订购器件型号有关。  任何以 G4结尾的 TI 器件都意味着它是无铅封装、但我们的所有器件现在都使用无铅封装。  因此、当我们仍有主控器件封装时、该器件型号是一个延续器件。

    另一个差异是 PW 和 PWR 版本之间的差异。  这些器件是可订购的器件型号、因为它们与器件是以管装(PW)封装和交付、还是以大得多的卷带(PWR)封装。  无论哪个样片请求、器件实际上都是相同的。  ADS1230数据表末尾列出了该信息。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B、您好!

    感谢您的澄清、我申请 ads1230和1130样片、

    获取此信息后、我将连接 CC3220评估板。 那么,您能否更新我的项目的任何示例(秤重)。

    我是 TI 的新手、这是我向他询问示例的原因、因此如果您能帮助我学习和开发 TI 的项目、

    谢谢你。

    相关信息

    KannanNatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KannanNatesh、

    在本主题前面、我发布了一份设计注意事项文档。  有一次、我们还有一个名为 ADS1230REF 的参考设计。  遗憾的是、由于电路板上的某些器件不再可用、我们不得不使电路板过时。  但是、可提供包含原理图和大量信息的用户指南。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau125a/sbau125a.pdf

    此致、

    Bob B