This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:支持哪些 O/S 版本?

Guru**** 1827980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADCPRO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745381/ads1675ref-what-o-s-version-is-supported

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1675

我刚刚购买了 ADC1675REF 板、并尝试安装 ADCPro (ADCPro-installer.exe)和 ADS1675REF 软件(ADS1675REF-SW-installer.exe)。  在安装 ADS1675软件期间、我收到一条消息、表示不支持我的 O/S、Windows10。  我看到有人提到了 WindowsXP 支持。  Windows 7可能会怎么样。  我家里有 Windows 7。  这是否起作用?

我下一步将修改 XEM3010代码。  我可以获取源吗?

谢谢、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、格伦、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    我认为我们没有在 Windows 10上测试过 ADS1675REF、但 Windows 7应该可以正常工作。

    我可以将源代码发送到您的配置文件中的电子邮件地址吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  与我的个人资料相关联的电子邮件 是发送代码的最佳位置

    谢谢、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    我的电子邮件服务器转储了您发送的 zip 文件。 您能否在 glen.wolverton@gmail.com 上重试

    格伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    首先、我发送的电子邮件是否会发送给您、或者这是否是与您联系的唯一方式? 我通过 Box 帐户下载了该文件、该 zip 文件中的所有文件均为空。

    格伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然需要该代码

    格伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、  

    对拖延表示歉意。 我已使用所需的密码重新发送.ZIP 文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能相信我的 Gmail 帐户仍被剥离了。 我敢打赌、恶意电子邮件服务器就在您身边。 现在怎么办?

    格伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦-如果您已经从盒子中抓取它、则不必再下载它。 以防万一、我已经扩展了您对该文件夹的访问权限。 但是、请使用提供的密码进行7-zip 格式的解压缩。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3天前从方框中得到的文件大小只有12KB、当我尝试用7-zip 打开它时、提供的密码仍然为我提供了空文件。 我尝试返回到框、但它不接受我的密码或重置我的密码。 您能否尝试将文件的扩展名更改为其他内容并再次通过电子邮件发送。 这有时会起作用。 可能尝试'kV'。

    谢谢、Glen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、格伦、

    很抱歉、我无法通过电子邮件发送。 你说得对、我的末尾被阻止了

    我已将您对 Box 链接的访问权限延长至明天。 我目前没有其他方法可以与您分享这一点。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要再试一次。 我仍然没有 ADS1675REF 的源代码。 Box 帐户无法正常工作。 如果您必须使用框、请尝试以其他名称或其他名称打开它。 也可以尝试用其它扩展名通过电子邮件发送 zip 文件,如“bmp”。

    请尝试
    格伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试将代码发送到位于 Avnet timothy.starr@avnet.com 的 Tim Starr

    他会尝试并将其发送给我

    谢谢
    格伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    今天上午我和 Carolus 谈了话,我们再次对此进行了探讨。 最初、当您告诉我解压缩的文件夹为空时、我以为您说那里根本没有文件。 我现在意识到、虽然原始文件结构看起来就在那里、但文件的大小显示为0KB。 如果这是您一直以来观察到的情况、我很抱歉不能早点意识到它。

    话虽如此、这些文件似乎已损坏、我还没有找到一个未损坏的副本。 我正在与另一位同事核实、他在2008年发布该器件时也参与了该器件的相关工作。

    此 EVM 的 ADCPro 插件还具有"FW"文件夹、其中包含相同的.bit 文件、但它们看起来不会损坏。 当然、我们在这里不包含 Verilog 源代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glen -继续并下载我上传至 Box 的新.ZIP 文件。 我们找到了另一个未损坏的副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    方框不允许我输入。 我假设该帐户已链接到我的 glenw@ragesystems.com 电子邮件。 我试过这个。 我认为自己不起作用的密码。 我尝试重置密码(在过去三周内多次)、Box 从不发送其密码重置电子邮件。

    我们是否可以为 glen.wolverton@gmail.com 设置新框?

    格伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、格伦-我刚刚将您的 Gmail 作为协作者添加到同一个 Box 文件夹中。 试试吧。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你