This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:1090MHz 时 ADS54J69的 SNR、SINAD 值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS42LB69, ADS42JB69, ADC16V130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745862/ads54j69-snr-sinad-values-of-ads54j69-at-1090mhz

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: ADS42LB69ADS42JB69ADC16V130

您好!

我们计划在 射  频输入频率约为1090MHz 的新设计中使用 ADC p/n:ADS54J69。 在数据表中,我们没有找到  SNR、SINAD、SFDR 和 THD 值。 您能否提供输入频率为1090MHz、采样频率为100MHz 的 SNR、SINAD、SFDR 和 THD 的测试结果?

此致

Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshava、

    我们将更深入地了解您的查询、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keshava、

    该器件的最小采样率频率为500MHz。 除非您提高采样率、否则这将不适用于您的应用。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。对于 ADC 器件  ADS42LB69或 ADS42JB69、您能否提供 SNR、SINAD、SFDR 和 THD 的测试结果、输入频率为1090MHz、采样频率为100MHz。

    此致

    Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keshava、

    我将在下周 晚些时候休假、 但我将尝试让另一位工程师为您进行此测量。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshava、

    ADS42LB69和 ADS42JB69的模拟输入 带宽均为~ 400MHz。 因此、它们 对您的1090MHz 输入频率要求不起作用。 我推荐使用模拟输入带宽为1.4GHz 的 ADC16V130。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshava、

    我将继续并关闭该线程。 如果您有其他问题、请发布新主题。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    好的、您能不能提供  输入 频率为1090MHz 和采样频率 为510MSPS 时 ADS54J69的 SNR、SINAD 和 THD 值。

    此致

    Keshava Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS54J69_5F00_Fs_5F00_510Msps_5F00_dec_5F00_2x.pptxKeshava、

    附加的数据。

    此致、

    Jim