This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice / DAC0800:用于传统器件的 SPICE 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC8822, DAC8820, DAC0800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746610/tina-spice-dac0800-spice-model-for-legacy-devices

器件型号:DAC0800
主题中讨论的其他器件:TINA-TIDAC8822DAC8820

工具/软件:Модели Tina-TI или Spice

大家好、我在 MULTISIM 上进行了项目、我需要 SPICE 模型 DAC08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktor、

    该器件非常老旧、源自 SPICE 模型并不普遍的时代、但遗憾的是未为器件创建模型。 考虑到它的时代、我们也很难为它生成模型、而不重新启动新的、详尽的特性分析工作。

    您对模型感兴趣的是什么? 也许我们可以帮助意识到、没有完整的器件模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我需要具有并行输入和不具有缓冲寄存器的 DAC

    此致

    维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktor、

    要清楚的是、您是否认为您只需要一个理想的 DAC 模型来实现具有非缓冲输出的并行接口、从而满足您的 SPICE 需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要带 SPICE 模型的真正 DAC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktor、

    我们为其实施 SPICE 模型的唯一并联输入 R-2R DAC 是 DAC8822和 DAC8820。 您可以在相应产品文件夹的"工具与软件"页面上找到这些器件的 SPICE 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAC 的8822/8820具有缓冲寄存器,它需要控制信号,我需要具有并行输入但没有寄存器的 DAC。可以存在用于创建 SPICE 模型的软件,以便为 DAC08创建 SPICE 模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktor、

    抱歉-很明显、我错误地阅读了前面有关缓冲器的消息、并将其解释为对不带输出缓冲器(放大器)的 DAC 感兴趣。

    DAC0800非常独特、因为它没有针对输入数据的任何锁存机制。 在大多数情况下、不希望出现这种情况、因为数字输入上缺少同步会在输出上产生不良的"类似干扰"伪影。

    正如我提到过的、DAC0800的完整 SPICE 模型不存在、但如果您想向我们确切地解释您需要建模的器件(如果不是所有器件...) 也许还有另一种方法我们可以提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    我设计的 ADC 采用了功能射频检测器,这种类型的 ADC 没有,如果您有兴趣,我可以发送更多详细信息。
    P.S. DAC08的稳定时间为100ns、我希望看到更快的 DAC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    订购 Spice 模型 DAC08的成本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktor、

    我现时实在没有能力强迫一个模式,在任何程度上都有权宜之计,我也没有能力接受这项发展的付款。

    另外、您还可以找到一个供应商来为您生成 SPICE 模型。 我过去曾在 Design Soft 工作过(www.designsoftware.com/.../&)。 他们也是 TINA-TI 的供应商。

    我们正在开发新的 SPICE 模型架构、但未来仍有更多的工作要做。 模型架构完成后、我们应该能够根据请求更快地生成 SPICE 模型、但对于可能没有全面数据集来强化模型的旧器件、这些模型的完整性水平可能会受到限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您的回答和提供的信息、我与设计软件有联系、但现在没有得到答案

    我不理解、能否在 TI 订购 SPICE 模型

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktor、

    我们不"销售" SPICE 模型或建模服务。

    我确实理解 SPICE 模型的价值、正如我提到过的、我和我的团队正在积极努力确保这是一个在不久的将来可用的选项-因此我们将尽快在这方面做得更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    感谢您的回答、我了解创建 SPICE 模型需要时间、我的愿望在这项工作中取得了成功