This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:扫描图像的亮度

Guru**** 2767025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749441/lm98725-brightness-of-the-scan-image

器件型号:LM98725

你(们)好

感谢您的始终帮助。

到 OSR / g / b 的模拟数据输入电平相等。 (例如:1、000mV)
  
扫描图像的亮度是否因 S / H 方法和 CDS 方法而异?

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年6月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    在理想情况下、由于通道间时序差异、实际上是肯定的。
    在对钳位和采样时序进行调整后、所有通道的亮度应相同。

    此致、
    Costin