This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:CD 增益和 PGA

Guru**** 2674355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748658/lm98725-cds-gain-and-pga

器件型号:LM98725

你(们)好

如图所示、CDS 增益块(红色)和 PGA 增益块(蓝色)

对其进行分频和标记。

CDS 增益和 PGA 增益的物理行为似乎不同

请解释两个增益的物理行为。

Thnaks、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年6月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    第一个-GDS 增益是一个增益为1x/2x 的缓冲器、用于获得 ADAC 输入端的最大动态范围。
    第二个增益用于校准白电平。 该增益在偏移校正(黑电平)之后进行校准
    PGA 增益曲线是非线性的、可实现最佳性能。

    此致、
    Costin