This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:抽取后的超范围位

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751499/adc12dj3200-over-range-bits-after-decimation

器件型号:ADC12DJ3200

您好!  

我对滤波和抽取后超范围位的确切含义很好奇。 我了解在将样本与 OVR_T0和 OVR_T1进行比较时会设置它们。 计算出原始指示器后、在经历 FIR 和 JMODE16抽取时如何处理它们? 滤波器窗口中有多少个超频样本会触发滤波器输出上的超频? 抽取窗口中有多少会触发抽取输出上的超范围指示器?

滤波器之前的超范围样本会发生什么情况? 它们是在最大值饱和还是环绕在周围?

谢谢、
凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Cam
    OVR 位结果直接从超范围处理块馈送到 JESD204传输层、绕过 DDC。 每个复数数据值的高15位由 DDC 的输出提供、而 lsbs 由超范围处理块提供。
    超范围处理如数据表第7.3.2.3节 ADC 超范围检测中所述。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B