This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49EVM:对 ADS42JB49EVM 评估模块进行编程

Guru**** 2510625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS42JB49EVM, ADS42JB49, TSW14J50EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749337/ads42jb49evm-programming-the-ads42jb49evm-evaluation-module

器件型号:ADS42JB49EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADS42JB49TSW14J50EVM

您好!

我需要通过 FMC 连接器将您的双 ADC 14位(ADS42JB49)与您的 ADS42JB49EVM 评估模块(带自己的 FPGA 载体)配合使用。 因此、我需要通过 SPI 对 LMK04828时钟调节器进行编程、以配置特殊器件时钟和 DAC、但我看不到 SPI 总线连接到 FMC 连接器。  FMC 在模块原理图上看到6个连接到 CPLD 的信号"SPI_D1至6"。 因此、您会遇到一些问题:

1 μ A)这°LMK + ADC 只能通过 GUI 软件进行编程吗?

2°μ s)该软件是否在没有传统 TSW14J50EVM FPGA 载体(TI)和我的透明 FPGA 板的情况下工作?

3°)是否有使用 CPLD 作为开关并使用 FPGA 载板对 SPI 进行编程的协议?

欢迎提供有关此 CPLD 的任何文档。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们已收到您的问题、但我们的大多数产品专家都不在美国感恩节假期。 有人将在周一做出更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    LMK 和 ADC 仅由 ADC42JBxxEVM GUI 进行编程。 您可以直接使用此 GUI 对 ADC EVM 进行编程。 不需要 TSW14J50EVM。

    CPLD 的目的是为了提供三个选项来对 ADC 和 LMK 进行编程。 默认情况下、通过 ADC EVM 上的 USB 连接。 选项2通过 FMC 连接器提供、选项3 使用  板载串行 EEPROM。 已连接此设备的固件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1184.firmware.zip