This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:冻结并绕过偏移校正器块

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750250/adc32rf45-freezing-and-bypassing-the-offset-corrector-block

器件型号:ADC32RF45

您好!

我的客户希望冻结或绕过 ADC32RF45中的偏移校正器块。

D/S 中表118中列出的程序

地址6068h 的值列为 C2h。

C2h 为11000010b。

地址6068h 的值列为46h。

46h 为01000110b。

但是、表53和表54对其进行了如下描述。

位6 =必须写入0

位5 =始终写入1

[问题]

哪一个是正确的?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢您的快速响应。
    好的、我将等待您的确认。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您提供更多信息。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    表53和54 正确、应遵循。 表 118中此位的说明需要进行一些修改、并将在下一版数据表中进行修复。

    此致、

    Jim