This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:重量测量不稳定性

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751320/afe4300-weight-measurement-unstability

器件型号:AFE4300

你好。

我们设计了一个系统来测量重量和身体成分、发现了两个我们无法正确解决的问题:

1.我们得到的空载重量读数是稳定的,但在相同条件下,当我们关闭电路板然后重新打开时,读数与读数不同。 它并不是太不同、但仍然很明显。

例如、我们在 ADC 中读数为36230、关闭电路板、将其重新打开、然后得到36215 (在我们的系统中大约为100克;不多、但很明显)

2.在我们的序列 中,我们要求进行体重测量,然后进行身体成分测量,然后再进行一次体重测量,在相同的条件下,我们得到的体重值在第一个和第二个读数之间有所不同。

您对这种情况为什么会发生有什么想法吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    出现#1的原因可能是信号链的失调电压发生变化、因为它在上电周期之间可能会有所不同。 这一点应该不重要、因为我们建议用户在每次上电后测量通道偏移、并在后续测量中进行减法/补偿。

    对于#2、值相差多少分? 此外、该器件是否会在 BCM 和体重秤测量之间进行循环通电? 如果是、您是否如上所述补偿通道偏移。

    此致、
    Prabin。