This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1292R:在编写 ADS1292R 和 MSP432代码时遇到问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751114/ccs-ads1292r-problema-writing-code-with-ads1292r-and-msp432

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292、

工具/软件:Code Composer Studio

朋友们、您好!

我需要一些帮助、以便我可以完成该项目。  

我编写了所有代码、使您能够创建与 ADS1292和 MSP432的接口。 此时、我应该会获取数据、但我会感觉中断配置不是很好。 有人可以帮帮我吗?
提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    您有一个我们可以帮助解决的具体问题吗?
    显示中断时序的示波器屏幕截图会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有两个我不知道集成在哪里的函数、这些函数控制引脚延迟的状态。 通过它们、我可以控制 P2.3引脚的中断并完成项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    输出数据速率控制/DRDY 的状态。 您是说这两个函数在/DRDY 从高电平转换为低电平时监视/DRDY 并发送中断吗?

    请参阅图1。 串行接口时序和图34。 ADS1292和 ADS1292R 的 SPI 总线数据输出(双通道)。