This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:有关 TI 设计的问题(TIDU365B)

Guru**** 2767355 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751154/ads8688-question-about-ti-design-tidu365b

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件:TCA6408A

尊敬的专家:

我们找到了 TI 参考设计- TIDU365B、这与我们的应用类似。

但这里有一些有关原理图和 BOM 的问题。

 TLP3123的功能是什么?

为什么需要 TLP3123? 我们是否可以使用 MOFET 替换 TLP3123 (F)? +5V_ISO 和 AIN2都参考 SGND、看起来不适用于隔离功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    此参考设计可测量电压或电流信号。 当输入为电流信号(4-20mA 或0-20mA)时、主机控制器命令 TCA6408A 打开或关闭200 Ω 电阻器、通过 TCA6408A 切换 TLP3123可将200 Ω 电阻器接地、并将4-20mA 电流信号转换为 ADS8688可直接接受的0-4V 电压信号。 如果您不测量电流信号、则不需要 TLP3123。

    为 ADS8688的 DVDD 提供+5V_ISO、SGND 也是 ADS8688的接地端、该接地端不同于 主机控制器侧的接地端。 此 TIDU365是一款隔离式参考设计、请参阅以下方框图。 请查看 图37中的原理图。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的反馈。

    我是否可以向您学习如何选择光耦合器?

    还是我们必须使用 TLP3123进行设计、因为它具有某种特殊功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    让我联系系统团队的同事、因为他们创建了此参考设计。 希望他们可以在这里直接回答您的问题。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    根据系统精度要求、您将需要一个导通电阻比您连接的电阻低的模拟开关(此处为200E)。 开关的导通电阻会增加系统误差。 此外、选择导通电阻随温度变化较小的开关。 如果您正在对电流测量进行校准、则可以提高系统的精度。

    此致
    Sankar