This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADC 功率级发生短路事件(存在干扰时)

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748906/ads8688-short-event-at-the-adc-power-stage-when-interferences-are-present

器件型号:ADS8688

团队、

我们观察到 ADS8688的 ADC 功率级发生短路事件时出现问题。 当来自由同一线路供电的外部电源发生器的干扰出现时、观察到短路事件。 用跳线替换 ADC 功率级和器件接地之间的铁氧体磁珠目前似乎已经解决了问题、尽管我们预计干扰越强、问题可能再次发生。 ADC 电源短缺会对我们的整个功率级造成损坏、因此这是不可接受的。  

请提供建议吗? 下面您可以看到我们之前删除的原理图 L9铁氧体(替换为输入缓冲器)和 L11、L17 (短接)。

感谢你的帮助。

此致、
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此产品的主要工程师在美国假日外出、但将于11月26日回复。  在此之前、您能否提供有关该简短事件的更多信息?  我们猜 ADS8688在事件发生后会受到永久损坏、但您能否确认是由于引脚之间的可见损坏或短路?  AVDD 和 GND 之间是否出现短路?

    在瞬态抗扰度测试期间、两个 GND 之间的铁氧体可能会在其上产生较大的电压、这可能会超出器件的某些绝对最大额定值、从而导致损坏。

    如前所述、我们将进一步研究这一点、下周再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    感谢您的反馈。 我们等到下周。

    解决您的问题:ADS8688未损坏、重新加电后恢复运行。 部分短路发生在 AVDD 线路上。

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    您能描述一下简短事件显示的内容吗?  当干扰 来自外部电源发生器和 ADS8688器件的 AVDD 时、AVDD 是否对地短路? 干扰级别和频率是多少? 干扰 信号的示波器将有助于理解。 为了解决该问题、移除了哪种铁氧体磁珠(L14、L17或两者)?

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    请参阅以下客户反馈:

    1。 您能描述一下简短事件显示的内容吗?

    外部噪声(来自电网、在打开电源时、与突发测试类似的噪声)导致系统进入 AVDD (超过100mA)增加电流消耗的状态。 大电流会导致系统中高达2V 的压降、并停止 ADC 块的运行。 电源复位可修复故障、系统继续正常运行。

    2. 当干扰来自外部电源发生器和 ADS8688器件的 AVDD 时、AVDD 是否对地短路?

    我使用了内部基准。 我尚未测试外部基准。

    3. 干扰级别和频率是多少? 干扰信号的示波器将有助于理解。

    FCLK = 8MHz、读取频率为8kHz。 在此期间、我们读取全部8个通道。

    4. 为了解决该问题、移除了哪种铁氧体磁珠(L14、L17或两者)?

    仅删除了 L17 (并将其短接)-这解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    1.感谢您的澄清。

    2.我 没有问过参考、干扰是指你说过的外部噪声。

    3.我问的是干扰的信号级别和频率(如您所说的外部噪声)

    4.感谢您的澄清。

     您是否意味着当开关引起的外部噪声出现时、ADC 的+5V_ANA 降至2V?

    根据您的电流信息、我认为可能的原因是 AIN_nAGND 上的绝对最大范围被违反并且一个闭锁条件被触发。 AIN_nAGND 的信号 应限制为-300mV 至300mV。 要进行验证、您可以 执行以下测试:

    •  切换外部电源时、请持续监控 AIN_nGND 和 AGND 之间的电压差。
    • 在 输入通道上安装 L11、但短接并移除 L17、然后 在切换外部电源时检查 ADC 是否仍在工作。

    请告诉我结果。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    "您的意思是、当开关引起的外部噪声出现时、+5V_ANA 到 ADC 的电压会降至2V 吗?"

    电源电压降至2V、因为我的电源的 AVDD 电流消耗(超过100mA)很高。 如果我使用更强的电源为 ADC 供电、则 ADC 工作、但 IC 变得非常热。

    •'切换外部电源时、请持续监控 AIN_nGND 和 AGND 之间的电压差。'

    我安装了 L17。 实际上、AGND 和 AIN_nGND 之间的噪声超过-300mV 至300mV 的范围(我的示波器不能抗噪声干扰)

    •'在输入通道上安装 L11、但短路并移除 L17、然后在切换外部电源时检查 ADC 是否仍在工作。'

    ADC 在执行该操作后仍在工作。 当我切换外部电源时、ADC 进入 AVDD 电流消耗增加的状态。

    "AIN_nAGND 的信号应限制为-300mV 至300mV。 "

    我不知道这个。 我将更改 ADC 的 PCB 电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、
    感谢您的信息和更新。 请参阅 ADS8688数据表第6页的绝对最大额定值表、了解有关 AIN_NP 和 AIN_nGND 输入限制的更多信息。

    此致
    戴尔