This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B29:有关迹线长度和 FPGA 正确端接的问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS61B29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750203/ads61b29-questions-about-trace-lengths-and-proper-termination-to-fpga

器件型号:ADS61B29

团队、

我有一位客户在使用 ADS61B29进行设计、他们希望使用来自 A/D 的 CLKOUT 差分 LVDS 对作为其 FPGA 的主时钟输入时钟(A/D 始终处于打开状态、因此没有理由不将这个 CLK 输出作为主板时钟源)  

是否建议将外部100欧姆电阻器与两个直列式0.1 μ F 电容器配合使用以对线路进行去耦、如此类用例的数据表中所示?  

如果是这样、作为后续操作、我的理解是、所有 LVDS 对的布线长度在总长度…μ m 内都应在5mm 之间 A/D 数据线的长度从14.1mm 到14.7mm 不等、但 CLKOUT 线的长度为19.1mm (这是由于 CLK OUT 引脚在 A/D IN 上的位置以及 PLL 输入线在 FPGA 上的位置的性质)。 添加此电阻器和电容器显然会缩短其布线长度、但如果遵循5mm 规格、是否必须考虑这些元件的宽度、或者是否忽略该宽度并完全与布线长度一致?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    我们将对此进行研究。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ebenezer、

    感谢您的回答。 最初的问题通过电子邮件解决、但我也提出了一些后续问题:

    1. VCM 是否存在可能对器件造成潜在损坏的绝对最大电压?
    2. 是否可以在该 ADC 上饱和? 如果是、我们是否有关于恢复的任何信息?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    1、从数据表第4页可以看出、模拟输入引脚的电压不得低于-0.3V 或高于最小值(3.6V、AVDD+0.3)
    2.如果超过2Vpp 满量程差分摆幅,ADC 将饱和。 当输入差分摆幅恢复到2Vpp 或更改为低于2Vpp 时、ADC 将立即恢复。 但是、如果超出了绝对最大额定值、则无法保证 ADC 的运行。

    谢谢、
    埃本