This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B49:超出范围输入并不总是生成0x3FFF 的输出代码

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS61B49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746991/ads61b49-over-range-inputs-do-not-always-make-the-output-code-of-0x3fff

器件型号:ADS61B49

您好!

即使输入差分电压大约为3V、我的 ADS61B49有时也会生成0x3FFE (11111111111110)的输出代码。 有时、相同的芯片输出代码会变为0x3FFF。

我在8块板中的2-3块板(芯片)上安装了此类器件。

所有这些芯片似乎都在技术规格范围内、因为数据表指定的输入差分为-1dBFS。 器件未在超范围输入上进行测试。

但对我来说、这很好奇、因为根据我的经验、SAR ADC 器件不会发生这种情况。

这些最大代码为0x3FFE 的器件是否没有缺陷?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户1817395:

    因此、我很清楚、当输入应该超过满量程时、有几个器件不输出满量程输出代码(数据表显示差分输入为2Vpp)。

    您是否使用 LVDS (串行)或 CMOS (并行)数据输出? 您是否能够共享原理图?

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EAR Dan、

    感谢您快速访问 response.e2e.ti.com/.../ADCdrive.pdf

    请找到驱动电路原理图。 我恐怕无法检查原理图 pdf 文件是否已正确上传。

    ADC 由 LHM6553全差分放大器驱动。 LHM6553的共模电压由 ADS61B49提供。 我通过 LTH6553的驱动电路为 ADS61B49提供了超过满量程2Vpp (例如3Vpp)的输入电压、其中增益为1。

    ADC 的数据输出为 LVDS。 数据是由我们基于 Zync 的 FPGA 板和 TI 的采集板 TSW1405捕获的。

    此致、

    K. Kobayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K. Kobayashi

    您能否检查、所有板载电压(VCM 等)并比较工作板和有缺陷的板、以查看您的设计是否遇到错误?

    谢谢

    优素福