This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:基准输入上的振荡

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/750125/dac7718-oscillations-on-the-reference-input

器件型号:DAC7718

团队、

我们在 DAC 的基准输入上观察到振荡(振幅、约为100mV、几十 kHz)。 移除 Vref 中的1uF 电容器后、振荡消失了。

之后、我们还在 DAC 的模拟输出上观察到类似的振荡-此处移除输出电容器10nF 似乎可以解决该问题。

您能否告知这是否正常行为?

您能否查看随附的原理图?

谢谢、
TI 客户

e2e.ti.com/.../sch.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    我认为这是基准问题、而不是 DAC 问题。  正如您在 MCP1501数据表中看到的、如果没有隔离电容器、基准电容负载不能大于300pF。  您放置在引脚上的大电容器会导致基准的输出放大器振荡。

     

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的反馈。 在 DAC 的输出上、我们也会看到振荡-这与基准无关。

    尽管 Vref 上不再有振荡、但我们可以看到振荡、如下图所示。 绿色部分是 DAC 在0-12V 电压下生成的正弦波。 当 DAC 设置为大约零时、振荡消失。

    黄色部分是恒定10V (示波器通道电容耦合)。 两个图显示了不同相位和相似频率下的振荡。

    虽然根据客户的说法、DAC7718的运行方式不正确、但从 DAC 输出端移除10n 电容可消除这些振荡。

    请提供建议。

    谢谢、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我认为 DAC 上的这个负载会导致振荡。 取下电容器会有所帮助、但我认为铁氧体磁珠也会导致问题。 您能否短接磁珠并查看振荡是否停止?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我们一直在做这样的实验-磁珠对振荡没有明显的影响。 DAC 的负载仅为示波器探针(10MOhm)。 简单的 RC 滤波器(22Ohm + 1uF)可以很好地阻止输出振荡、但这不是问题的解决方案。

    感谢您就此提出的建议-我们期待解决该问题。

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    增加 R33也有助于将容性负载与 DAC 输出缓冲器隔离。 您是否可以尝试将值增大到100Ω μ s?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    将值增加至100Ω μ s -振荡停止。 在配置51Ω 和100nF 中、也没有振荡。
    这是正常行为吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我们将 DAC7712的容性负载稳定性指定为最大500pF。 该规格应解释为在保持输出稳定的同时可以施加到输出端的最大电容器。 请记住、由于这是缓冲输出 DAC、因此您基本上只在输出引脚上有一个运算放大器。 大电容器可能会使系统不稳定。

    您通过在负载之间添加电阻器来做正确的事情、但对于 DAC 而言、电阻器仍然太大。 您可能还发现了 DAC 不稳定的特定组合。 更低的电阻值也可以与更大的电容一起使用、例如51Ω Ω 和100nF。

    遗憾的是、我们没有适用于 DAC 的 SPICE 模型、它可以帮助您选择合适的值。

    谢谢!
    Paul