This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:警报监控

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/748797/dac38rf80-alarm-monitoring

器件型号:DAC38RF80

您好!

我的客户对警报监控和警报屏蔽有一些问题。

[第1季度]

DAC38RF80具有各种警报。

用户应监控的严重警报是什么?

我的理解是否正确?

* ALM_LANEx_ERR 至关重要、因为此错误与 JESD204B 同步中的 CGS 和 ILA 有关。

* ALM_FOR_SHORTTEST 不是关键。 因此、它应该屏蔽。

* ALM_SD_LOTDET 可能很关键。

* ALM_FIFOx_FLAGS 可能是关键。

* ALM_SD0_PLL 至关重要。

* 如果使用双链路、ALM_SD1_PLL 至关重要。

* ALM_SYSREF_ERR 至关重要。

* 如果使用 DAC PLL、PLL_LOCK 至关重要。

*ALM_PAP 可能很关键。

[第2季度]

我的理解是否正确?

*警报屏蔽位 从发出给警报引脚的条件中删除。

*警报屏蔽位不会从发出给警报寄存器的条件中删除。

[第3季度]

ALM_SYSRPHASEx 是什么意思?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希斯罗希、您好

    问题1:是的、正确
    Q2:是的、屏蔽只影响 ALARM 引脚、而不影响 ALARM 寄存器
    Q3:这在 SYSREF_ALIGN 块中使用。 有关更多详细信息、请参阅数据表第8.3.10节。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eban、

    感谢您的快速响应。

    我了解 Q1和 Q2。

    我阅读了 D/S 中的第8.3.10节、但我的理解是不够的。

    我对 ALM_SYSRPHASEx 的理解是否正确?

    如果 ALM_SYSRPHASE1有效、则意味着 SYSREF 的上升沿位于 D/S 中图55中列出的 Φ1相

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    您的理解是正确的。 如果在器件时钟的 EF (早期下降)和 F (下降)边沿之间捕获 SYSREF、则 SYSREFPHASE1警报被置为有效。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eban、

    感谢您的清晰评论。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga