This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945:非常好的转换噪声规格?

Guru**** 2382380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, ADS9224R, ADS9234R, ADS7945
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/749367/ads7945-remarkably-good-transition-noise-specification

器件型号:ADS7945
主题中讨论的其他器件:ADS9110ADS9224RADS9234R

瞬态噪声规格为25uV、约为.04LSB。 对于2MSPS 14位转换器而言、这似乎非常低-它优于许多(大多数?) 18位转换器、例如 ADS9110、它们的价格要高得多。

那么、该规格是否正确? 瞬态噪声通常在 LSB 中指定、因此25uV 是否可能是一个误点-比如2.5LSB? 我希望不是这样、因为这可能是我的应用的理想选择!

谢谢、Tony H

电源 另一种选择可能是 ADS9234R、甚至是 ADS9224R、但数据表中仍然存在待定的瞬态噪声。 如果不是最终规格值、是否有任何可用的镇流器图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、海报!

    我们的专家团队在感恩节假期与家人和朋友一起度过了一个当之无愧的假期。 我们对延迟答复您的问题表示歉意、但我们将于26日星期一返回。 每个人都很开心的感恩节!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    很抱歉耽误你的时间。 ADS7945上的转换噪声正确无误。 我们还没有 ADS9224R 的最终编号、一旦验证它们、就会立即发布它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。 好消息是、这是否使其成为市场上噪声最低的14位 ADC? (当然、很多数据表都没有指定转换噪声)。

    ADS7945噪声规格的最大值为25uV、这一点也有点奇怪、这是不寻常的-噪声规格似乎总是指定为典型值、这是有充分理由的、我认为生产中的噪声水平测试会很昂贵。 我想不到任何指定最大噪声系数的其他 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tony -

    我更喜欢零件的实际应用、而不是对零件的营销。 我知道最小值/最大值决定了生产测试时间、这会增加成本。 获取一些 ADS7945样片并试用。 我想您会对这些器件的性能感到满意。