This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:仅使用2个通道的原理图

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, TIPD215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/751400/dac8775-schematic-using-only-2-channels

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: TIPD215

您好!

我正在进行一个项目、在该项目中、我希望将 DAC8775用于通过 SPI 接口控制的两个模拟输出。 我使用 TIPD215作为参考设计、但我有一些问题。

1.我应该如何处理未使用通道的引脚? (通道 C 和 D)

2.我应该创建两个不同的接地(模拟和数字)还是不需要?

三、每条通道输出端的开关二极管(BAV99)有何作用?

4.如果我不在 CCOMP_x 和输出之间安装电容器,我是否应该将引脚保持断开状态,或者在没有电容器的情况下连接到输出端?

我希望我在原理图中没有犯错  

此致、

Ondrej Brejlae2e.ti.com/.../ProtAnalogue2_2D00_ProtAnalogue2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ondrej、

    我查看了您的原理图、没有发现任何问题。 在下面查找我对您问题的回答。

    1、应保持未连接状态。

    2.没有必要有两个具有两个不同的接地。

    这些二极管将输出钳制到 VPOS 和 VNEG 以实现瞬态保护。

    4.如果 CCOMP 未连接至 Vout,则应将其保持未连接状态。

    谢谢、
    Garrett